検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Xシリーズ シグナル・アナライザのLTE FDD IVIおよびMATLAB測定器ドライバ

Keysightの全測定器ドライバのリストについては、www.keysight.co.jp/find/drivers をご覧ください。

このドライバ・ダウンロードでは、 IVI-C、IVI-COM、MATLAB のドライバ・コンポーネントをインストールします。

Keysightの測定器ドライバを使用するには、Keysight IOライブラリ・スイートもインストールする必要があります。IOライブラリ・スイートの最新リリースは、www.keysight.com/find/iosuiteからダウンロードできます。

現在のバージョンの詳細
バージョン 1.0.7.0
サポート対象モデル N9010A, N9020A, N9030A
IOライブラリの必要なバージョン 16.0以上
ドライバのタイプとバージョン

IVI-C (32-bit/64-bit)
IVI-COM (32-bit/64-bit)
MATLAB (32-bit/64-bit)

サポート対象のIVIクラス

IviDriver 1.0

最小IVI共有コンポーネントのバージョン 2.2.1.0 
リリース バージョン 内容
2016-07-02 1.1.4.0 LTE-A, CEVM and Transmit On/Off Power measurement support added. Added support for: N9000A, N9000B, N9010B, N9020B, N9030B,N9040B, M9290A, M9420A, M9421A, SPN9026A, SPN9003A

Driver type: IVI-C (32-bit/64-bit), IVI-COM (32-bit/64-bit), MATLAB (32-bit only)

IVI class support: IviDriver 1.0

IVI Generation: IVI-2014

ダウンロード方法

  1. Click the Download button
  2. Select the appropriate executable file
  3. Choose Run

インストール方法

  • Run the downloaded installer

ライセンス

  • ライセンス不要

説明資料

2015-12-05 1.0.10.0 Added index 13 to 17 to the SEM measurement.

Driver type: IVI-C (32-bit/64-bit), IVI-COM (32-bit/64-bit), MATLAB (32-bit only)

IVI class support: IviDriver 1.0

IVI Generation: IVI-2014

ダウンロード方法

  1. Click the Download button
  2. Select the appropriate executable file
  3. Choose Run

インストール方法

  • Run the downloaded installer

ライセンス

  • ライセンス不要

説明資料

2015-01-16 1.0.9.0 See description below.

Driver type: IVI-C (32-bit/64-bit), IVI-COM (32-bit/64-bit), MATLAB (32-bit only)

IVI class support: IviDriver 1.0

IVI Generation: IVI-2014

Version Description:

  • Updated help file
  • Added IVI-2014 Compliance
  • Rebranded as Keysight Technologies
  • Bug Fix: Previous versions of this driver contained COM GUID's that conflicted with the AgilentSAn IVI driver. If both drivers were installed, the drivers could become unusable. This issue has been fixed by replacing the conflicting COM GUID's in this driver.

ダウンロード方法

  1. Click the Download button
  2. Select the appropriate executable file
  3. Choose Run

インストール方法

  • Run the downloaded installer

ライセンス

  • ライセンス不要

説明資料

2012-07-02 1.0.7.0 This instrument driver provides access to the functionality of N9010A, N9020A, N9030A through a COM server or ANSI C API which also complies with the IVI specifications. Updated February 20, 2013 with digitally signed downloads.

ダウンロード方法

  1. Click the Download button
  2. Select the appropriate executable file
  3. Choose Run

インストール方法

  • Run the downloaded installer

ライセンス

  • ライセンス不要

説明資料