Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

IO Libraries Suite Downloads

To find out more about the IO Libraries Suite, visit www.keysight.com/find/iosuite

Выберите платформу:

IO Libraries Suite 2019 provides several enhancements:

  • Enhanced discovery capabilities:
    • Software servers: IO Libraries Suite can now discover measurement software that has SCPI servers, without any user interaction. Discovered software servers will be displayed in Connection Expert - Instrument View.
    • Hardware servers: IO Libraries Suite now discovers SCPI servers for modular (PXIe/AXIe) instruments that support SCPI communication, providing an additional VISA address in the modular instrument details.
  • Connection Expert now displays additional details for PXIe instruments that have multi-slot, multi-link or multi-endpoint configurations
  • Shared components – VISA and VISA.NET shared components have been upgraded to 5.11.
  • Support for Windows Server 2016. 
Дата выпуска Версия Описание версии
2019-02-02 2019 See description above. Build 18.1.24130.0

Как загрузить

  • Click the download link and save the installer.

Как установить

  • Run the downloaded installer.

Лицензии

  • Лицензия не требуется

Сопроводительная документация

Загрузить

Устанавливается на:

PC

Операционная система

  • Windows 10
  • Windows 8.1
  • Windows 7 SP1
  • Windows Server 2012 & 2016 (64-bit only)
  • Windows Server 2008 R2 SP1 (64-bit only)

Предварительные условия

  • Информация недоступна

Ссылки, относящиеся к этой теме