Instrument Installation:
This firmware is installable into the following insturments.

  • 4155B
  • 4156B
  • 4155C
  • 4156C

Firmware Revision:
HOSTC 03.10
SMUC 04.08

Resolved Issues:
The following new feature is available.

  • Supporting GUI, SCPI command, FLEX command for the range changing mode

Update Instruction:
See the README file included in the zipped file.

Keysight는 가능한 최신 버전을 사용하는 것을 권장하며, 최신 버전에는 현재 사용 가능한 가장 최신 버그 수정 및 보안 패치가 포함되어 있습니다.
릴리스 날짜 버젼 버전 설명
2011-07-29 HOSTC 03.10/SMUC 04. 4155C/56C Firmware HOSTC 03.10/SMUC 04.08
릴리스 날짜 버젼
2011-07-29 HOSTC 03.10/SMUC 04.
Version Description
4155C/56C Firmware HOSTC 03.10/SMUC 04.08

4155C/56C Firmware HOSTC 03.10/SMUC 04.08

다운로드 방법

  • See the README file included in the zipped file.

설치 방법

  • See the README file included in the zipped file.

라이센스

  • Does Not Require a License

Installs on: Instrument

선결 조건

  • See the README file included in the zipped file.

지원되는 계측기

  • 4155B, 4156B, 4155C, 4156C
사용 가능한 소프트웨어 버전이 없습니다.
SHOW MORE