您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

FieldFox 分析儀韌體歸檔(N991xA、N992xA、N993xA FieldFox 機型)


以下依型號列出 FieldFox 的韌體版本。

 

版本

發佈日期

支援的型號和說明

A.08.17 2016 年 11 月 22 日

- SCPI FULL SCREEN 指令。
- 使用 1.5 m 纜線與小於 1 MHz 的窄頻距時QuickCal 校驗失敗並產生 ArgumentOutOfRangeException 錯誤訊息 - 差動量測阻抗格式計算錯誤。
- LanConfig 螢幕中無法輸入 IP 位址。
- 在脈衝量測模式中增加偏移值限制 ─ -80 dB 不夠大 - 滑鼠的使用導致限制值功能異常。
- S2p 檔案儲存“Error:  NullReferenceException”。
-
從暫停恢復後電池省電模式關閉壞資料。
- 打開 N9912A 的電源時SRC USB 功率感測器模式中解鎖。
- NA/CAT OSL 期間逾時>= 4001 點。
- ERTA/TSS CableWizard 可根據多種用途產生 BAD 纜線檔。
- 85052C 可在校驗 GUI 中提供完整的 2 埠校驗結果有些進度工具列被隱藏。
- 在最近的校驗修復後快速校驗QuickCal損壞。

A.08.16 2016 年 7 月 1 日

- SCPI FULL SCREEN 指令。

- 使用 1.5 m 纜線與小於 1 MHz 的窄頻距時QuickCal 校驗失敗並產生 ArgumentOutOfRangeException 錯誤訊息。

- OBD如果使用者預設的 .sta 檔之主動模式不再擁有授權單元將無法啟動。

- 差動量測阻抗格式計算錯誤。

- LanConfig 螢幕中無法輸入 IP 位址。

- 在脈衝量測模式中增加偏移值限制 ─ -80 dB 不夠大。

- 使用者無法重新呼叫 N9912A 檔案。

- 滑鼠的使用導致限制值功能異常。

- 從暫停恢復後,電池省電模式關閉,壞資料。

- 打開 N9912A 的電源時SRC USB 功率感測器模式中解鎖。

A.08.15 2016 年 3 月 7 日 - 支援新的選項︰312(通道掃描器)和 355(類比解調變)。
A.08.11 2016 年 2 月 13 日 - 已修復:檔案管理員:在空白清單中滾動導致單元凍結不動。
A.08.10 2016 年 2 月 6 日

- 已修復:當功能選單歷史記錄中出現非系統功能選單時,SCPI 狀態檔將損壞且不發出任何提示。
- 已修復:
使用 1.5 公尺纜線和小於 1 MHz 的窄頻距時,QuickCal 校驗失敗並產生 ArgumentOutOfRangeException 錯誤訊息。

A.08.09 2016 年 1 月 7 日 - 已修復:在重新呼叫一個狀態後,限制值編輯器將僅顯示振幅整數。
A.08.08 2015 年 12 月 16 日

- 已修復使用 N 型連接器和選擇的 T 校驗套件時QSOLT 產生“invalid connector ID”錯誤訊息。
- 修復了自動調整刻度時出現的故障。
- 修復了 SA 模式中的無線標準撥號(按鈕)問題。

- 修復了 ERTA 連接精靈的錯誤。

A.08.07 2015 年 9 月 28 日 - 修復了脈衝測量模式中的縮放軌跡軟體功能鍵更新問題。
- 修復了重複正規化校驗後的故障(已知 N9913A 出現此問題)。
A.08.06 2015 年 8 月 21 日 - 支援峰值和平均功率感測器型號 U2044XA。
- 修復了將 TDR(ohm)檔案儲存為 .CSV 和 .S1P 格式的問題。
A.08.05 2015 年 8 月 13 日 -  CAT 模式中的雙 TDR/DTF 視窗。
- 修復了 ERTA 和選項 330 的各種錯誤。
- 修復了 NA 模式中的錯誤。在量測改變後,不會發生平均重設的情形。

- 修復了使用特定校驗套件進行增強的響應校驗,過程中所出現的“Invalid Connector ID”錯誤。
A.08.04 2015 年 5 月 29 日

- 支援 U2043XA 寬動態範圍平均功率感測器。
- GPS dongle 由於過舊而更新 N9912A N9923A/AN
- ERTA SCPI 命令更新 --> 查看程式設計指南。
- 選項 330 錯誤修復。

其他已修復的錯誤:
- 在兩個大標記狀態(A 和 B)間變換時,遺失標記頻寬 Q 設定。
- IP 位址允許輸入與 IP 位址不一致的字元。
- 套用外部增益補償時,觸發位準未隨著顯示變更。
- 在偏好設定中將 GPSCoordinateDisplayFormat 設為 None,將導致單元無法啟動。
- 埠 1 和埠 2 的指令文本後向支援隔離校驗。

- N9912A QuickCal - 纜線損耗錯誤,量測負載步驟未能回報錯誤並退出校驗精靈。

A.08.01 2015 年 3 月 17 日 - 修復刻度和參考捨入的 SWR 解析度。
A.08.00 2015 年 2 月 1 日 - NEW! 增加對 TDR(選項 215)和 ERTA(選項 209)的支援。要求韌體 A.08.00 和更高版本。
A.07.78 2015 年 1 月 27 日 - 增加對使用選項 020 進行電子校驗的支援。
- 在使用者建立的套件指定了一個連接器,但無法建立該連接器與「標準」連接器等效的模型時,修復錯誤提示和校驗。

- 在 LAN 配置設定中添加 DNS 設定。
A.07.76 2014 年 12 月 13 日

- 為本地遠端鍵盤實用工具添加 SCPI 命令。
- 標記目標搜尋增強特性。
- 修復了從資料鏈路上擷取 CAT/NA 模式中遺失平均值和 NA 模式中的平滑指標時發生的錯誤。

A.07.75 2014 年 11 月 4 日 - 為標記功能添加大讀數讀出功能。
- 新的是德科技儀器開機螢幕。
A.07.57 2014 年 10 月 9 日

- 啟用 7-16 連接器類型的電子校驗模組以供校驗使用。
- 修復了 SCPI 正規化命令中的錯誤(THRU 1,2)

A.07.55 2014 年 9 月 22 日

- NA 模式:當標記 x 值過於接近頻距末端時,如果執行標記搜尋,標記命令將故障。
- NA 模式:啟動了對特定方向(向右或向左)搜尋目標的 SCPI 命令。
過去僅設定為迴圈。

A.07.54 2014 年 8 月 29 日

- 重新叫出兩個不同的狀態時,修復了 VVM 歸零的錯誤。
- 單元重新開機後,修復了未開啟 GPS 顯示偏好設定的錯誤。
- 修復了頻譜圖時間標記設為超過 450 時發生的故障。
- 修復了 SA 模式下,儀器從暫停模式重新恢復運作後,信號振幅不正確的錯誤。

- FieldFox 中的日語翻譯更新。

A.07.52 2014 年 8 月 5 日 - 修復脈衝分析儀故障的問題。
- 選擇參數轉換時,修復錯誤的標記結果。
A.07.51 2014 年 6 月 12 日 - 修復在儀器初始化期間,狀態列進度百分比有時跳回 0% 的錯誤。
- 修復與使用 “escape” 鍵有關的 USB 功率錶故障的問題。
- 修復 “copy all files to USB” 功能,以及“saving cable corrections or cable files to USB”的錯誤。
- 修復與特定 ECal 單元有關的錯誤,包括型號中的逗號。

- 修復了狀態儲存功能,包括找回遺失的標記追蹤資訊。
A.07.50 2014 年 5 月 14 日

- 支援選項 208,USB 功率感測器的頻偏(FOPS)。
- 支援選項 212,1 埠混合模式 S 參數。
- 為 CAT 模式 DTF 波導量測添加速度因數。
- 添加阻抗 Z 和 導納 Y 參數轉換。
- 添加單埠響應校驗,包括隔離。
- 為脈衝量測添加記憶體軌跡。
- 為 PCL USB 印表機添加列印功能。
- 透過 Internet 添加更新時間。
- 為 CPM 添加 SCPI 支援。
- 添加葡萄牙語。
- 已修復:忽略了 N 型 ECal 的簡單 ECal ON。
- 已修復:干擾拒斥位準最小值和中間值顯示為完全被破壞。
- 已修復:
如果在啟動過程中,單元「過早」透過 LAN 進行通訊,初始化暫停。

A.07.32 2014 年 4 月 11 日

- 已修復:N9912 正規化校驗問題。
- 已修復:配有長纜線時,N9912 的快速校驗問題。
- 已修復:
透過 LAN 進行通訊時,所有型號在啟動期間出現間歇性暫停。

A.07.29 2014 年 2 月 21 日

- 對響應校驗的增強,同時包括短響應和正規化。
- .csv 資料儲存格式與螢幕顯示的格式一致。
- ECal 和預設問題均已解決。

A.07.27 2013 年 11 月 19 日 - 韌體更新後,對時區錯誤的修復,自動更新至太平洋時間。
A.07.26 2013 年 11 月 11 日

- 支援選項 330脈衝量測。
- 所有型號均支援 ECal除了 N9912A  在執行校驗前ECal 必須連接至 FieldFox

A.07.08 2013 年 10 月 30 日

- 添加了對透過外部 USB CD-ROM/DVD-ROM 安裝選項授權的支援。
- 添加了對透過外部 USB CD-ROM/DVD-ROM 更新韌體版本的支援。

A.07.06 2013 年 9 月 24 日

- 支援 U8485A 功率感測器。
- 修復了在“edit preferences”畫面中使用旋鈕時的故障。
- 修復了利用史密斯圓圖和校驗功能時,從軌跡 #1 切換至軌跡 #2 時發生的故障。

A.07.05 2013 年 8 月 30 日

- 支援“set time forward”,每天僅變更一次。
- 修復“checking for 430 upgrade”命令列。

A.07.02 2013 年 8 月 14 日 - 修復電源供應器抖動碼型。
A.07.01 2013 年 7 月 29 日

- 支援在 iOS 裝置上檢視遠端控制,並支援其它錯誤修復。需要選項 030 以便透過 iOS 裝置,從遠端控制 FieldFox。

- 支援頻譜分析儀時閘功能,需要選項 238。查看配置指南以獲得訂貨資訊。

- 修復各種錯誤。更多詳情,請參考韌體版本說明。

在 FieldFox 上部署時間 / 日期限制設定。在從先前版本更新至 A.07.xx 之前,請正確設定本地時間。

A.06.24 2013 年 6 月 28 日 - 修復了更新至韌體 A.06.23 後出現的錯誤,這些錯誤會導致某些裝置在純電池模式下關閉。
A.06.23 2013 年 4 月 25 日

N9912AN9923A
N9913AN9914AN9915AN9916AN9917AN9918A
N9925AN9926AN9927AN9928A
N9935AN9936AN9937AN9938A

- 修復各種錯誤。更多詳情,請參考韌體版本說明。

A.06.18 2013 年 3 月 6 日

N9912AN9923A
N9913AN9914AN9915AN9916AN9917AN9918A
N9925AN9926AN9927AN9928A
N9935AN9936AN9937AN9938A

- 插入慢速 USB 隨身碟時, 修復了顯示錯誤資訊「請重新開機,預期的硬體未出現」。

A.06.17 2013 年 2 月 19 日

N9912AN9923A
N9913AN9914AN9915AN9916AN9917AN9918A
N9925AN9926AN9927AN9928A
N9935AN9936AN9937AN9938A

- 添加對土耳其文和俄文的支援。
- 與 DataLink 版本 4.12 相容。

A.06.08 2012 年 11 月 19 日

N9913AN9914AN9915AN9916AN9917AN9918A
N9925AN9926AN9927AN9928A
N9935AN9936AN9937AN9938A

A.05.53 2011 年 12 月 20 日 N9912AN9923A
A.05.52 2011 年 11 月 16 日 N9912AN9923A
A.05.50 2011 年 9 月 8 日

N9912AN9923A

- 與  DataLink 3.60 或更高版本相容。

A.05.37 2011 年 7 月 27 日 N9912AN9923A
A.05.36 2011 年 5 月 19 日 N9912AN9923A
A.05.34 2011 年 4 月 6 日 N9912AN9923A
A.05.33 2011 年 2 月 16 日 N9912AN9923A
A.05.32 2010 年 12 月 15 日 N9912AN9923A
A.05.31 2010 年 11 月 11 日 N9912AN9923A
A.05.30 2010 年 11 月 2 日 N9912AN9923A
A.05.18 2010 年 9 月 15 日 N9912AN9923A
A.05.17 2010 年 8 月 20 日 N9912AN9923A
A.05.16 2010 年 8 月 6 日 N9912AN9923A
A.05.15 2010 年 7 月 13 日 N9912AN9923A
A.05.04 2010 年 6 月 4 日 N9923A
A.05.01 2010 年 3 月 11 日 N9923A

 

版本 發佈日期 支援的型號及說明
A.04.54 2010 年 3 月 19 日 N9912A
A.04.53 2010 年 2 月 4 日 N9912A
A.04.51 2010 年 1 月 8 日 N9912A
A.04.50 2009 年 11 月 25 日 N9912A
A.04.04

2009 年 9 月 18 日

N9912A
A.04.03

2009 年 9 月 1 日

N9912A

Zip 檔包含僅適用於 MY 序號的韌體檔

A.04.02 2009 年 9 月 1 日

N9912A

Zip 檔包含僅適用於 US/SG 序號的韌體檔

A.04.01 2009 年 8 月 17 日 N9912A
A.04.00 2009 年 7 月 24 日 不提供
A.03.06 2009 年 4 月 2 日 N9912A
A.03.02 2009 年 2 月 6 日 N9912A
A.02.08 2008 年 12 月 8 日 N9912A
A.02.05 2008 年 11 月 1 日 N9912A

 

發佈日期 版本 版本說明
2019-02-01 A.08.19 Latest version software for CPU1 (old CPU)

如何下載

  • Click the download button, select file, save and unzip.

如何安裝

  • NOTE!!! Please backup all user state files to computer or USB flash drive before updating to firmware revision A.07.7x/A.08.xx.
  • Some earlier units (typically N9912A and N9923A) may run out of internal storage space to unpack the firmware. Please delete all internal user saved files and then proceed with the update.
  • See A.07.xx/A.08.xx firmware update supporting documentation for installation process.

授權

  • 不需要授權

支援文件

下載

安裝於:

Instrument

必備檔案

  • 無相關資訊

支援的儀器

  • N9912A, N9923A, N9913A, N9914A, N9915A, N9916A, N9917A, N9918A, N9925A, N9926A, N9927A, N9928A, N9935A, N9936A, N9937A, N9938A