这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

FieldFox Data Link 软件

Data Link 软件可方便地从 FieldFox 向 PC 传输数据,以及创建简单的报告。

支持的 FieldFox 型号:

  • N9912A――Data Link 3.15 或更新版本要求分析仪安装有 N9912A 固化软件 A.05.16 或更新版本。
  • N9923A/N――Data Link 3.15 或更新版本要求分析仪安装有 N9923A 固化软件 A.05.16 或更新版本。

概述

本网页上的信息介绍了 2009 年 10 月首次推出的新一代 Data Link(Data Link)软件的历史信息。在 2009 年 10 月之前,最初版本的 Data Link 软件便已上市。点击此链接,了解关于最初版本 Data Link 软件的更多信息。

新一代 Data Link 软件的版本从 2.0 开始。最初的 Data Link 软件版本为 1.x。

新一代 Data Link 软件的历史信息
当前版本 修订
3.61
  • 已修复:电缆编辑器速度系数字段的变化在保存时未能保留
3.60
  • 兼容以前的固化软件 A.04.50 和更高版本
  • 固化软件为 A.03.06 和更低版本的 FieldFox 要求最新的固化软件,以修复在使用此版本 DataLink 时产生的保存/调用状态问题
     
3.48
  • 全新:从 3.48 版本开始,Data Link 支持 Windows 7 中的三种显示屏幕大小:100%、125% 和 150%访问:

                o 控制面板

                o 轻松访问中心

                o 使计算机界面更容易观看

                o 改变文字和图标的大小

                o 可选择小(100%)、中(125%)或大(150%)三种显示比例唯有中等显示比例与 3.48 以上版本的 DataLink 软件兼容
 

3.47
  • 已修复:使用单迹线 .dlt 文件作为分析模板,导致多迹线状态+迹线文件无法加载 53128
  • 已修复:导入 .csv 和 .sta 文件――CAT 模式 VSWR――将 0.00 Hz 列为起始/终止频率。实际上应为 2 MHz 和 3 GHz
  • 已修复:在 Data Link 3.40 版本中,当“捕获当前迹线”CAT 模式 VSWR、标题和注释显示 RL LogMag 时,显示的迹线不正确
  • 已修复:在 Data Link 3.40 版本中,当“捕获当前迹线”时,未捕获和显示游标
  • 已修复:在导入的 .csv 文件上添加游标
  • 已修复:当在 DataLink 中载入 CAT 模式 VSWR 状态+迹线文件时,文件变成 LogMag,但标题仍然是 VSWR
  • 已修复:在 DTF LIN 状态+迹线文件中,当在 DataLink 中打开时显示 DTV VSWR 标度,而不是 DTF LIN 标度
3.40
  • 已修复在单独状态图形上“右击”时软件崩溃的问题
  • 已修复从非 DTF 图变成 VSWR 显示 DTF(VSWR)时的显示标题
  • 已修复:在转换到极坐标图和史密斯圆图时游标浮动在空白处
  • 已修复:当复数数据不足以进行格式转换时,去除了鼠标“右击”菜单上的“格式”选项
  • 已修复:DTF VSWR――导入状态+迹线文件;选择 Format(格式)、LogMag(对数幅度),注释变化为 LogMag,但数据仍然是 VSWR
  • 已修复:校准套件编辑器――更改连接器名称,但却没有更改标准件名称
  • 已修复:DTF VSWR 状态+迹线文件数据在 DataLink 中显示错误
  • 已修复:DTF 线性格式状态+迹线文件在 DataLink 中不能打开
  • 已修复:包含 GPS 数据的 .csv 文件。当在 DataLink 中打开时,报告不显示 GPS 数据
  • 已修复:Datalink 状态+迹线文件打开错误
  • 已修复:附带的 .sta 文件无法在 DataLink 中打开
3.32
  • 已修复:Data Link 不能打开 .sta 文件
  • 已修复:DTF/RL 双窗口,当启用交替扫描时,RL 数据在 120dB 上显示
  • 已修复:.csv 文件中 SA 模式的标度颠倒
  • 已修复:在没有 GPS 数据的情况下打开 .csv 文件时,GPS 标题出现
  • 已修复:当从 .csv 文件调用 NA 模型 LIN 格式时,直线格式的数据不能拖放
  • 已修复:SA 游标:当打开 .sta 文件时,游标全部出现在迹线 1 上,而不是实际迹线上
  • 对文件打开和保存的多处修复
3.23
  • 新增特性――增添了双重 DTF/RL 窗口标题解释,以显示 VSWR 格式
  • 新增特性――在非 DTF 状态+迹线文件中增添了频率模式:[带通][低通]注释
  • 已修复:如果有游标存在,SA 模式“捕获当前迹线”错误
  • 已修复:SA 模式状态+迹线调用游标位置
  • 已修复:双重 DTF/RF VSWR 状态+迹线文件和 .csv 文件问题
  • 已修复:双重 DTF/RL 对数幅度迹线+状态和 .csv 问题
3.20
  • 新增特性――为生成的 .csv 文件增添了列标头,用于电缆文件
  • 新增特性――在校准套件编辑器中增添了标签名称变化
  • 新增特性――增添了不同的 DTF 报告项目
  • 新增特性――在 DTF DataLink 报告中显示电缆文件名
  • 已修复从 .sta 文件生成的报告中存在的 DTF 线性格式的电缆损耗、名称和速度系数
  • 已修复使用旧版本 DataLink(3.15)创建的 .dlt 文件
  • 已修复:电缆损耗和速度系数在 DTF 生成的报告可能是错误的
3.15
  • 第一个支持 N9923A 的正式发布版本
2.18
  • .csv 文件包含现场问题
  • Data Link 软件:在克罗地亚区域设置下,游标值的小数点位置错误
  • Data Link:调用 S21 和插入损耗状态+迹线不能应用归一化的误差校正
  • 电缆损耗 .sta 状态+迹线文件显示回波损耗数据值而不是电缆损耗数据值
  • Data Link 软件――A.03.02 状态文件没有打开
  • 插入损耗没有正确“捕获当前迹线’
  • Data Link 在导入 CAT 模式 S1P 文件时应使信号反向
  • Data Link:在德语或比利时语本地化版本中,当“捕获当前迹线”时数据不正确
  • Data Link SA 模式“捕获当前迹线”――列出了不适用于 SA 模式的 IF BW 注释,并且是不正确的
  • .csv 和 s1p 文件都有本地化问题
  • 打开数据保存/调用 .csv 文件可能导致电缆编辑器打开
  • Wilson s1p 和 csv 文件应被拒绝
  • 较旧的状态+迹线文件在 DataLink 中无法打开
  • Data Link――A.04.02 版本之前,DTF .csv 文件进行了两次米/英尺单位转换――Data Link 需要补偿
  • 需要正确处理区域设置
  • 按照 PLTS,给 .csv 转换器添加了 .xml
  • 拒绝 N9923A 当前迹线并打开状态文件
2.0
  • 原始版本
发布日期 版本 版本说明
2018-12-18 A.6.27 NA mode: Marker table readout not legible in 2 trace overlay mode when one trace has marker bandwidth search turned on

如何下载

  • Click the download button, select file, save and unzip.

如何安装

  • Please read the installation instruction guide from the Supporting Documenation section.

颁发许可证

  • 不要求具有许可证

支持文档

下载

安装于:

PC

操作系统

  • Other Windows
  • Windows 10

前提条件

  • 无此信息

支持的仪器

  • N9912A, N9923A, N9913A, N9914A, N9915A, N9916A, N9917A, N9918A, N9925A, N9926A, N9927A, N9928A, N9935A, N9936A, N9937A, N9938A, N9950A, N9951A, N9952A, N9960A, N9961A, N9962A
2018-11-01 6.22 Latest Datalink for FieldFox products

如何下载

  • Click the download button, select file, save and unzip.

如何安装

  • Please read the installation instruction guide from the Supporting Documenation section.

颁发许可证

  • 不要求具有许可证

支持文档

下载

安装于:

PC

操作系统

  • Other Windows
  • Windows 10

前提条件

  • 无此信息

支持的仪器

  • N9912A, N9923A, N9913A, N9914A, N9915A, N9916A, N9917A, N9918A, N9925A, N9926A, N9927A, N9928A, N9935A, N9936A, N9937A, N9938A, N9950A, N9951A, N9952A, N9960A, N9961A, N9962A
2018-08-09 6.20 This version is compatible with FieldFox firmware A.10.3x (Noise Figure) and prior. It does not cause the FieldFox to go in to remote lockout mode. FReD is updated to version 1.26 with this datalink release.

如何下载

  • Click the download button, select file, save and unzip.

如何安装

  • Please read the installation instruction guide from the Supporting Documenation section.

颁发许可证

  • 不要求具有许可证

支持文档

下载

安装于:

PC

操作系统

  • Other Windows
  • Windows 10

前提条件

  • 无此信息

支持的仪器

  • N9912A, N9923A, N9913A, N9914A, N9915A, N9916A, N9917A, N9918A, N9925A, N9926A, N9927A, N9928A, N9935A, N9936A, N9937A, N9938A, N9950A, N9951A, N9952A, N9960A, N9961A, N9962A