Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

M950xA AXIe Chassis Drivers

This driver installs the IVI-C, IVI-COM, LabVIEW, and MATLAB driver components, as well as the soft front panel and kernel device driver.
 

For a complete list of all IVI drivers from Keysight, please visit www.keysight.com/find/drivers


 

Data de lançamento Versão Descrição da Versão
2015-03-07 1.3.115.0 Visual Studio examples updated to version 2010. Added IVI-2014 compliance, rebranded as Keysight Technologies. Changes made to support the HP Z440/640/840 series of controllers.

Driver type: IVI-C (32-bit/64-bit), IVI-COM (32-bit/64-bit), Labview (32-bit/64-bit), MATLAB (32-bit only)
 

IVI class support: IviDriver 1.0

Como Baixar

  1. Click the Download button.
     
  2. Select the appropriate executable file.
     
  3. Choose Run.

Como Instalar

  • Run the downloaded installer.

Licenciamento

  • Não Requer Licença

Documentação de suporte

Download

Instale em:

PC

Sistema Operacional

  • Windows 8
  • Windows 7
  • Windows XP

Pré-requisitos

Instrumentos Compatíveis

  • M9502A, M9505A

Links relacionados

2012-05-01 1.2.1.6 Increased the chassis fan speed (requires chassis firmware version 1.3.23 or later). Added support for Keysight IO Libraries 16.2. On 64-bit systems, the Keysight IO Libraries version 16.2 32-bit mDNS responder patch is installed automatically.

Driver type: IVI-C (32-bit/64-bit), IVI-COM (32-bit/64-bit), MATLAB (32-bit only), LabVIEW (32-bit/64-bit)

IVI class support: IviDriver 1.0

Como Baixar

  1. Click the Download button.
  2. Select the appropriate executable file.
  3. Choose Run.

Como Instalar

  • Run the downloaded installer

Licenciamento

  • Não Requer Licença

Documentação de suporte

2011-05-16 1.1.1 M950x Driver Version 1.1.1 for AXIe Chassis

Como Baixar

  • 1. Click the Download button. 2. Select the appropriate executable file. 3. Choose Run

Como Instalar

  • See Documentation

Licenciamento

  • Não Requer Licença

Documentação de suporte