Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

M950xA AXIe Chassis Drivers

This driver installs the IVI-C, IVI-COM, LabVIEW, and MATLAB driver components, as well as the soft front panel and kernel device driver.
 

For a complete list of all IVI drivers from Keysight, please visit www.keysight.com/find/drivers


 

Driver type: IVI-C (32-bit/64-bit), IVI-COM (32-bit/64-bit), Labview (32-bit/64-bit), MATLAB (32-bit only)
 

IVI class support: IviDriver 1.0

Дата выпуска Версия Описание версии
2017-09-20 1.4.2.1 Added support for Windows 8.1 and Windows 10. Changed to allow AXIe chassis to be detected correctly in Keysight IO Libraries when modules with multiple PCIe endpoints are inserted.

Как загрузить

  1. Click the Download button.
  2. Select the appropriate executable file.
  3. Choose Run.

Как установить

  • Run the downloaded installer.

Лицензии

  • Лицензия не требуется

Сопроводительная документация