Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

M950xA AXIe Chassis Drivers

This driver installs the IVI-C, IVI-COM, LabVIEW, and MATLAB driver components, as well as the soft front panel and kernel device driver.
 

For a complete list of all IVI drivers from Keysight, please visit www.keysight.com/find/drivers


 

Driver type: IVI-C (32-bit/64-bit), IVI-COM (32-bit/64-bit), Labview (32-bit/64-bit), MATLAB (32-bit only)
 

IVI class support: IviDriver 1.0

Data de lançamento Versão Descrição da Versão
2017-09-20 1.4.2.1 Added support for Windows 8.1 and Windows 10. Changed to allow AXIe chassis to be detected correctly in Keysight IO Libraries when modules with multiple PCIe endpoints are inserted.

Como Baixar

  1. Click the Download button.
  2. Select the appropriate executable file.
  3. Choose Run.

Como Instalar

  • Run the downloaded installer.

Licenciamento

  • Não Requer Licença

Documentação de suporte