Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

M9187A PXI Digital IO Instrument Drivers

For a complete list of all IVI drivers from Keysight, please visit www.keysight.com/find/drivers

This driver download installs the IVI-C, IVI-COM, LabVIEW, and MATLAB driver components, as well as the soft front panel and kernel device driver.

Keysight modular drivers also require that Keysight IO Libraries Suite 16.0 or greater be installed. To get the latest release of the IO Libraries Suite, go to www.keysight.com/find/iosuite

Current Version Details
Version 1.0.11
Models Supported M9187A
IO Libraries Required Version 16.1 or greater
Driver Types and Version

IVI-C (32/64-bit) 1.0.9
IVI-COM (32/64-bit) 1.0.9
LabVIEW (32/64-bit) 1.0.0
MATLAB (32-bit) 1.0.9

Soft Front Panel Version 1.0.11
IVI Classes Supported

IviDriver 1.0

Minimum IVI Shared Components Version 2.1.1
Дата выпуска Версия Описание версии
2011-05-16 1.0.9 M9187A Driver Version 1.0.9 for PXI Digital IO

Как загрузить

  • 1. Click the Download button. 2. Select the appropriate executable file. 3. Choose Run.

Как установить

  • See Documentation

Лицензии

  • Лицензия не требуется

Сопроводительная документация

Загрузить

Устанавливается на:

PC

Операционная система

  • Windows 7
  • Windows Vista
  • Windows XP

Предварительные условия

Поддерживаемые приборы

  • M9187A

Ссылки, относящиеся к этой теме