Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

532xx Frequency Counter IVI and MATLAB Instrument Drivers

For a complete list of all instrument drivers from Keysight, please visit www.keysight.com/find/drivers

Driver type: IVI-C (32-bit/64-bit), IVI-COM (32-bit/64-bit), MATLAB (32-bit only)
IVI class support: IviDriver 1.0, IviCounter 2.0

Version Description: Updated the implementation of the Counter class’s Pulse width configure method to use the value of channel slope to change the polarity while doing the measurement and updated the implementation of IviCounter.PulseWidth.Configure method to use the Estimate value as provided by the user instead of default value.

Data de lançamento Versão Descrição da Versão
2017-02-04 1.2.2.0 See Version Description above.

Como Baixar

  1. Click the Download button.
  2. Select the appropriate executable file.
  3. Choose Run.

Como Instalar

  • Run the downloaded Installer.

Licenciamento

  • Não Requer Licença

Documentação de suporte