Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

N9342C, N9343C, N9344C Handheld Spectrum Analyzer (HSA) Firmware

Warning
Do not perform the firmware upgrade with an encrypted USB memory stick, which may cause unrecoverable hardware failure of the instrument.

Data de lançamento Versão Descrição da Versão
2017-06-25 A.06.27 Firmware file available for download.

Como Baixar

  1. Click the Download button
  2. Save the file to your PC.

Como Instalar

  • 1. Extract files to the root directory of a USB stick. You will see a folder named N934xData with file N934XUPGRADE.PAC.
    2. Plug the USB disk in the USB connector on the top panel.
    3. Press [SYS] > {More} > {Service} > {Upgrade Firmware}, press [Enter] to upgrade the firmware. This procedure lasts about 10-15 mintues. Please keep power on and the USB disk connected. If the sceen is turned off, do not press power switch in 30 minutes.
    4. Unplug the USB disk and restart the unit.

Licenciamento

  • Não Requer Licença

Documentação de suporte

Download

Instale em:

Instrument

Pré-requisitos

  • Informação Não Disponível

Instrumentos Compatíveis

  • N9342C, N9343C or N9344C