Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

EPM Series Power Meter Firmware Upgrade

Applicable for N1913A and N1914A power meters.
Compatibility: EPM Series N1913A and N1914A power meters

Please note that after the firmware is installed into the power meter an additional digit will be added to the firmware revision. The number added after the first letter in the firmware revision will designate the number of power sensor channels in the power meter. For example the A.01.05 firmware installed in a two channel N1914A will now be shown as A2.01.05 on the display of the power meter; installed in a one channel N1913A the firmware revision will be A1.01.05.

Дата выпуска Версия Описание версии
2018-10-29 A.01.17 N1913A and N1914A Firmware, version A.01.17

Как загрузить

  • 1. Click the Download button.
    2. Save the firmware.zip file to your computer and note the directory where the file is saved.
    3. Unzip the file to access these files in the folder, ensure the 3 files are available (host, util, Firmware_Upgrade.txt).
    4. Download and install the Firmware Upgrade Utility.

Как установить

Лицензии

  • Лицензия не требуется

Сопроводительная документация

Загрузить

Устанавливается на:

Instrument

Операционная система

  • Windows 7
  • Windows XP
  • Windows 2000

Предварительные условия

  • No specific pre-requisites required.

Поддерживаемые приборы

  • N1913A, N1914A