Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

N9051A Pulse Measurement Software

These are self-extracting files, which are identical to the files on the installation CD.

Дата выпуска Версия Описание версии

Имеется бесплатная демо-версия

2014-02-10 2.2.41 Improved trace scaling

Как загрузить

  • Click on the Download button
  • Select Run
  • Files will be extracted to your hard drive
  • Installation manager will start automatically

Как установить

  • See Supporting Documentation

Лицензии

Сопроводительная документация

Дополнительное ПО/утилиты

Загрузить

Устанавливается на:

PC / Instrument

Операционная система

  • Windows 7
  • Windows XP

Предварительные условия

  • See Supporting Documentation

Поддерживаемые приборы

  • N9030A, N9020A, N9010A, PSA Series