Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

IntuiLink for PNA Network Analyzers

This Keysight IntuiLink software supports PNA (Performance Network Analyzers) E835X network analyzers.

***ONLY SUPPORTS LAN***DOES NOT SUPPORT RS-232***

Important Note Regarding Installation of IntuiLink PNA Support File

The IntuiLink PNA Support Files installation must be performed on the PNA instrument before IntuiLink will be able to communicate with it. This installation enables toolbar communication with the instrument usually without having to perform any security administration activities. This file is small enough that it can be copied onto a floppy disk for installation onto the PNA if appropriate. See the Readme file for installing the IntuiLink as well as the Support File.

Дата выпуска Версия Описание версии
2001-10-11 1.1 Supported Models: E8356A, E8357A and E8358A, ***DOES NOT SUPPORT RS-232***

Как загрузить

  • See Above

Как установить

  • See Readme File

Лицензии

  • Лицензия не требуется

Сопроводительная документация

Дополнительное ПО/утилиты

Загрузить

Устанавливается на:

PC / Instrument

Предварительные условия

  • See Above

Поддерживаемые приборы

  • E8356A, E8357A and E8358A ***DOES NOT SUPPORT RS 232***