Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

34980A Multifunction Switch/Measure Mainframe and Modules IVI and MATLAB Instrument Drivers

For a complete list of all instrument drivers from Keysight, please visit www.keysight.com/find/drivers

Driver type: IVI-C (32-bit/64-bit), IVI-COM (32-bit/64-bit), MATLAB (32-bit only)

IVI class support: IviDriver 1.0, IviDmm 4.1 (IVI-COM only), IviSwtch 4.0 - the following modules are not supported by the IviSwtch API: 34945A, 34950A, 34951A, 34952A, 34959A

Data de lançamento Versão Descrição da Versão
2018-03-06 1.5.9.0 Defect fix in IviDmm Configure method

Como Baixar

  1. Click the Download button.
  2. Select the appropriate executable file.
  3. Choose Run.

Como Instalar

  • Run the downloaded installer.

Licenciamento

  • Não Requer Licença

Documentação de suporte

Download

Instale em:

PC

Sistema Operacional

  • Windows 7
  • Windows Vista
  • Windows XP
  • Windows 10

Pré-requisitos

Instrumentos Compatíveis

  • Frame: 34980A Modules: 34921A, 34922A, 32923A, 34924A, 34925A, 34931A, 34932A, 34933A, 34934A, 34937A, 34938A, 34939A, 34941A, 34942A, 34945A, 34946A, 34947A, 34950A, 34951A, 34952A, 34959A

Links relacionados