您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

Keysight N6705 韌體更新

重新開機後,請連按兩下「上一步」。利用 N6705A-A_02_06.xs 檔案,重複步驟 6 到 11。

Keysight N6705 韌體介紹 (B.00.01版)

B.00.01版韌體可安裝在下列產品上:
Keysight N6705A、Keysight N6715A

備份韌體 B.00.01 版是最新版的 Keysight N6705A 備份韌體。安裝備份韌體是為了確保在韌體更新失敗時,儀器仍可正常運作。在 Keysight N6705A 上安裝最新備份韌體永遠是好的作法。

韌體版別:

B.00.01:

  • 新增將 2 到 4 個輸出群組 (平行) 作為單一輸出的功能
  • 新增「觸發位準/自動縮放 (Trigger Level/Auto-Scale)」旋按鈕,且能在網路 GUI 使用的示波器與資料記錄器自動縮放功能
  • 新增示波器與資料記錄器的功率追蹤功能
  • 新增匯入/匯出使用者定義任意波形 (Arb) 電壓/電流的功能
  • 新增從內建記憶體或外接 USB 磁碟機檔案,進行韌體更新的功能,在此次更新後,就不再需要連接到 PC 了。
  • 新增 SCPI 命令,支援透過 PC 選擇預先定義的任意波形
  • 新增匯入/匯出使用者定義任意波形電壓/電流的功能
  • 新增前面版與網路 GUI 的友善列印螢幕畫面擷取功能
  • 新增資料記錄器的標記檢視功能
  • 新增示波器標記檢視功能的 Delta (頻率)
  • 新增示波器與資料記錄器標記檢視的峰對峰量測功能
  • 完整支援將資料直接記錄到外接 USB 磁碟機
  • 新增資料記錄器檢視的追蹤標籤
  • 新增在啟用示波器或資料記錄器標記時,使用「偏移/標記 (Offset/marker)」旋按鈕重設標記的功能
  • 新增示波器與資料記錄器檢視中的「自動移動」標記,讓尋找遺失的標記變得更容易
  • 新增資料記錄器檢視「縮放列」的標記線繪製功能
  • 在任意波形內容 (Arb Properties) 畫面中新增「編輯點 (Edit Points)」按鈕,將預先定義的任意波形類型,轉換為使用者定義的電壓或電流任意波形,讓使用者能手動編輯預先定義任意波形 (例如正弦波) 的各資料點
  • 在示波器與資料記錄器內容畫面中新增「預設值 (Preset)」按鈕,將畫面回復為預設值。
  • 在電源供應器功率畫面中,新增直流電源模組的類別 (精密、高效能、基本) 資訊
  • 示波器標記檢視中已可顯示量測過載情況
  • 在 Keysight N676xA 模組的信號源設定 (Source Settings) 畫面中,新增啟動喜好設定 (電壓或電流優先模式) 的控制項
  • 在網路 GUI 中新增標記 1 與標記 2 按鈕
  • 在前面板與 SCPI 中新增刪除資料記錄器 (選項 055) 報告功能
  • 新增載入狀態檔時的檢查功能,以確認示波器與資料記錄器觸發信號源,對主機的模組配置仍然有效,若為無效,可設定預設值
  • 在示波器檢視 (示波器進行蒐集時顯示) 中新增「示波器預存 (Scope Prestore)」狀態指標
  • 新增電流過載保護 (OCP) 延遲的「CC 轉換」模式

A.01.03:

  • 初版韌體 2007 年 4 月發行

安裝 Keysight N6705 A.02.03 版韌體的程序,透過 PC (適用於所有韌體版本)

  1. 下載和安裝位於本網頁底部「文件 & 下載」中的 Keysight N6700 韌體更新公用程式。
    若您的電腦已安裝韌體升級公用程式,請略過此步驟。
  2. 下載位於本網頁底部「文件 & 下載」連結中的 Keysight N6700 韌體更新檔案。
  3. 解壓縮韌體更新檔案,記住您儲存解壓縮檔的位置。
  4. 開啟韌體更新公用程式 (Start -> Programs -> Keysight -> Firmware Update Utility)。
  5. 按一下 Next。
  6. 按下 Browse 並找出您在步驟 3 解壓縮的N6705A-backup-A_02_06.xs檔案,將檔案反白,然後選取Open。
  7. 選擇要更新的主機型號 (Keysight N6705A)。
  8. 按一下 Next。
  9. 選擇連接您 Keysight N6705 主機與 PC 的 I/O 介面。
  10. 選擇通訊所需的設定 (GPIB 位址、IP 位址、USB ID)。
  11. 按一下 Update。

更新資料後,請按一下 「確定」,接著重新啟動 Keysight N6705A 主機。

  1. 關閉 Keysight N6705 主機電源。
  2. 打開 Keysight N6705 主機電源。重新開啟電源後,Keysight N6705 主機會開始執行新韌體。

透過前面板安裝 Keysight N6705 韌體 A.02.06 修訂版的程序 (適用於 A.02.06 或以上的韌體版本)

請至本網頁底部的「文件 & 下載」連結,下載 Keysight N6705 韌體更新檔案。

解壓縮韌體更新檔案,並記住您儲存解壓縮檔的位置。

韌體檔案下載到 USB 記憶體裝置後,請移開裝置並將它插入 直流電源分析儀前方的 USB 連接埠。

登錄 Administrative Tools (管理工具) 功能表,並選取 Firmware Update (韌體更新)。

按一下 Browse (瀏覽) 按鈕,瀏覽外部 USB 記憶體裝置上的韌體檔案。按一下 Install Firmware (安裝韌體) 按鈕,更新韌體。

接著會出現訊息,指示你重新開機並啟用韌體。按一下重新開機或是循環交流電源。

附註:安裝此新韌體後,不需要進行重新校驗。

發佈日期 版本 版本說明
2019-01-10 E.02.01.3173 N6705C Firmware, Version E.02.01.3173 contain fixed bug and new feature. (Firmware is for N6705C only)

如何下載

  1. Click Download, enter your information as required, and then click Download again.

如何安裝

  1. Download and install the Firmware Update Utility at the bottom of this page.
  2. Download the Keysight N6705 Firmware Update file at this page and save to a known location.
  3. Click Start > All Programs > Keysight Firmware Update Utility.
  4. Refer Firmware Update Utility Instructions at the bottom of this page to proceed
  5. The update may take several seconds to complete and will reboot the instrument. After the update is complete, exit the utility.
下載

安裝於:

Instrument

作業系統

  • Windows 8
  • Windows 7
  • Windows XP
  • Windows 10

必備檔案

  • 無相關資訊

支援的儀器

  • N6705C