이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

키사이트 N6705 펌웨어 업데이트– 개정 C.00.09

N6705 펌웨어 개정 버전 C.00.09은?

펌웨어 개정 C.00.09 은 다음 제품에 설치할 수 있습니다.
N6705A, N6715A

펌웨어 개정 버전 C.00.09 이전의 다른 모든 펌웨어 버전을 대체하며 이전의 다른 모든 펌웨어 버전과 역 호환성을 갖습니다.

N6705A 백업 펌웨어 개정 버전 B.00.00은?

백업 펌웨어 버전 B.00.00은N6705A의 최신 백업 펌웨어 버전입니다. 백업 펌웨어는 펌웨어 업데이트에 실패하는 경우에도 계측기가 작동하도록 하기 위해 설치합니다. N6705A에 최신 백업 펌웨어를 설치해두는 것이 좋습니다.

펌웨어 C.00.09 개정 버전 번경 내용:

  • Adds Power Line Cycle(PLC) integration time control to Meter View
  • Extends On/Off time delay from 1sec to 1000sec
  • Adds Constant Dwell Arb (CD Arbs)
    -Up to 64K point ARB waveform with fixed dwell time
    -10us min dwell time
    -External editor required to edit Arbs (i.e. Excel)
  • Adds Arb Sequencer (not available for the N6731A, N6732A, N6733A, N6734A, N6735A, N6741A, N6742A, N6743A, N6744A, N6745A, Non-LGA N6751A, Non-LGA N6752A)
    -Define a sequence of existing Arb types
    -Dwell or trigger paced sequence steps
    -Works with all Arb types except CD Arbs
  • Adds Current Arb types
  • Adds faster Scope View measurements
    -Up to 10us sample rate for 2 traces
  • Adds deeper Scope View measurement buffer
    -Dynamic allocation of scope memory based on number of traces enabled
    -250K samples allocated for all measurements or just one trace
  • Adds RMS to marker measurements
  • Adds support for the measurement range following scope vertical V/div or A/div
  • Adds faster Datalogger
    -Dynamic allocation of datalogger memory based on number of traces enabled
    -20us min integration time for 1 trace (previously 1ms)
  • Adds Amp-Hr and Watt-Hr marker measurements
  • Adds SCPI commands to support External Data Logging
  • Adds SCPI commands for setting markers and querying marker measurements
  • Adds SCPI command for data level triggering
  • Adds SCPI command for RMS measurements
  • Adds deep measurement buffer for SCPI queries
    -Dynamic allocation based on number of simultaneous measurements
    -Up to 500k samples for one channel

펌웨어 개정 버전 내역:

B.00.01:

  • *LRN?의 learn 문자열 쿼리 추가
  • 전면판에서 지속되는 자체 테스트 오류 추가
  • N6761A 및 N6762A에서 옵션 1UA 및 2UA를 탐지할 때의 문제 해결

A.02.09:

  • N6761A 및 N6762A에 대한 2UA 옵션 지원 추가
  • TRIGger:ARB:SOURce SCPI 명령 추가
  • 임의 스텝이 새로운 순간 전압을 설정하지 못하는 문제 해결
  • 모든 ON 및 OFF 키에서 동기화 버그 해결

A.02.06:

  • N6761A 및 N6762A에 대한 1UA 옵션 지원 추가
  • Web GUI 에서 정규화된 호스트 이름 형식 문제 해결
  • 낮은 범위의 전류를 측정할 때 4096 포인트를 사용하도록 전면판 측정 변경

A.02.03:

  • 2 ~ 4개의 출력을 단일 출력으로 그룹화(병렬화)하는 기능 추가
  • "Trigger Level/Auto-Scale" 노브 누름 버튼과 Web GUI에 Scope 및 Data Logger의 자동 스케일 기능 추가
  • Scope와 Data Logger에 전력 트레이스 추가

    전압/전류 사용자 정의 임의 파형(Arbs) 가져오기/내보내기 지원 추가
  • 내장 메모리 또는 외부 USB 장치의 파일을 사용하여 펌웨어를 업데이트하는 기능 추가. 업데이트 후 더 이상 PC에 연결할 필요가 없음
  • PC를 통해 사전 정의된 Arbs를 선택할 수 있는 SCPI 명령 추가
  • 전면판과 Web GUI의 화면을 쉽게 인쇄할 수 있는 형태로 캡처하는 기능 추가
  • Data Logger에 마커 뷰 추가
  • 스코프 마커 뷰에 델타(주파수) 추가
  • Scope 및 Data Logger 마커 뷰에 피크-피크 측정 추가
  • 외부 USB 드라이브로 직접 데이터를 기록하는 기능을 완벽 지원
  • Data Logger 뷰에 트레이스 라벨 추가
  • Scope 또는 Data Logger 마커가 활성화되었을 때 “Offset/marker” 노브 누름 버튼에 마커 재설정 기능 추가
  • 어디 있는지 모르는 마커를 쉽게 찾도록 Scope와 Data logger 뷰에서 “자동 이동” 마커 추가
  • Data Logger 뷰의 “줌 막대”에서 마커 선 긋기 추가
  • 사전 정의된 임의 파형 종류를 사용자 정의 전압이나 전류 Arb로 변환하는 "Edit Points" 버튼을 Arb Properties 화면에 추가하여 사인파와 같은 사전 정의된 Arb 포인트를 사용자가 직접 편집 가능
  • 화면을 사전 설정된 값으로 되돌리는 "Preset" 버튼을 Scope 및 Data Logger 속성 화면에 추가
  • Power Supply Ratings 화면에 DC 전원 모듈의 범주(고정밀, 고성능, 기본) 정보 추가
    측정 과부하 조건을 스코프 마커 뷰에 표시
  • N676xA 모듈의 Source Settings 화면에서 전원 켜기 기본설정을 위한 컨트롤 추가(전압 또는 전류 우선 모드)
  • Web GUI에 마커 1 및 마커 2 버튼 추가
  • 전면판과 SCPI에서 Delete Data Logger(옵션 055) 보고서 작성 추가
  • 상태 파일을 로드할 때 점검 기능을 추가하여 Scope와 Data Logger 트리거 소스가 메인프레임의 모듈 구성에 유효한지 확인하고 만약 유효하지 않다면 기본값을 설정
  • 스코프가 데이터를 수집할 때 "Scope Prestore" 상태 표시기를 스코프 뷰에 표시하도록 추가
  • 과전류 보호(OCP) 지연에 "CC Transition" 모드 추가

A.01.03:

  • 펌웨어 초기 릴리스, 2007년 4월

PC를 통해 N6705 펌웨어 개정 버전 C.00.09을 설치하는 과정 (모든 펌웨어 버전에 사용 가능):

  1. 이 페이지 하단의 "Documents & Downloads"에 있는 키사이트 N6700 펌웨어 업데이트 유틸리티를 다운로드하여 설치합니다. 이미 이 유틸리티가 컴퓨터에 설치되어 있다면 이 단계를 건너뛰십시오.
  2. 이 페이지 하단의 "Documents & Downloads" 링크에 있는 키사이트 N6705 펌웨어 업데이트 파일을 다운로드합니다.
  3. 펌웨어 업데이트 파일의 압축을 풀고 압축 해제된 파일의 저장 위치를 적어둡니다.
  4. 펌웨어 업데이트 유틸리티를 엽니다(시작 -> 프로그램 -> Keysight -> Firmware Update Utility).
  5. Next를 클릭합니다.
  6. Browse를 클릭하고 3단계에서 압축을 푼 N6705A-backup-B_00_00.xs 파일을 찾습니다. 파일을 강조 표시하고 Open을 선택합니다.
  7. 업데이트 대상 메인프레임의 모델 번호를 선택합니다(N6705A).
  8. Next를 클릭합니다.
  9. N6705 메인프레임을 PC에 연결하는 I/O 인터페이스를 선택합니다(GPIB, LAN 또는 USB).
  10. 통신에 필요한 설정을 선택합니다(GPIB 주소, IP 주소, USB ID).
  11. Update를 클릭합니다.
  12. 업데이트가 완료된 후 Yes를 클릭하여 N6705A 메인프레임을 재부팅합니다.
  13. 재부팅이 완료되면 Back을 두 번 클릭합니다. N6705A-C_00_09.xs 파일을 사용하여 6~11단계를 반복합니다.
  14. N6705 메인프레임의 전원을 끕니다.
  15. N6705 메인프레임의 전원을 켭니다. 전원이 다시 인가되면 N6705 메인프레임에서 새 펌웨어가 실행됩니다.
  16. N6705 메인프레임의 전원을 끕니다.
  17. N6705 메인프레임의 전원을 켭니다. 전원이 다시 인가되면 N6705 메인프레임에서 새 펌웨어가 실행됩니다.

전면판을 통해 N6705 펌웨어 개정 버전 C.00.09을 설치하는 과정(펌웨어 개정 버전 A.02.06 이상에 사용 가능)

  1. 이 페이지 하단의 "Documents & Downloads" 링크에 있는 키사이트 N6705 펌웨어 업데이트 파일을 다운로드합니다.
  2. 펌웨어 업데이트 파일의 압축을 풀고 압축 해제된 파일의 저장 위치를 적어둡니다.
  3. 컴퓨터에 USB 메모리 장치를 연결하고 여기에 N6705A-B_00_01.x 및 N6705A-backup-B_00_00.xs 파일을 다운로드합니다.
  4. 파일 다운로드가 끝나면 이 USB 메모리 장치를 뺀 다음 DC 파워 분석기 전면에 있는 USB 포트에 끼웁니다.
  5. Administrative Tools 메뉴에서 로그인하고 Firmware Update를 선택합니다.
  6. Browse 버튼을 클릭하고 외부 USB 메모리 장치에서 펌웨어 파일 N6705A-backup-B_00_00.xs를 찾습니다. Install Firmware 버튼을 눌러 펌웨어를 업데이트합니다.
  7. 그러면 펌웨어 적용을 위해 계측기를 재부팅하라는 메세지가 나타납니다. Reboot를 누르거나 전원을 껐다 켭니다.
  8. 재부팅이 끝나면 N6705C-B_00_09.xs 파일을 사용하여 5~7단계를 반복합니다.

참고: 이 새 펌웨어를 설치한 후 다시 재교정할 필요는 없습니다.

릴리스 날짜 버젼 버전 설명
2017-11-14 E.01.06.2838 N6705 Firmware, Version E.01.06.2838 fixed bug. (Firmware is for N6705C only)

다운로드 방법

  1. Click Download, enter your information as required, and then click Download again.

설치 방법

  1. Download and install the Firmware Update Utility at the bottom of this page.
  2. Download the Keysight N6705 Firmware Update file at this page and save to a known location.
  3. Click Start > All Programs > Keysight Firmware Update Utility.
  4. Refer Firmware Update Utility Instructions at the bottom of this page to proceed
  5. The update may take several seconds to complete and will reboot the instrument. After the update is complete, exit the utility.
다운로드

설치 위치:

Instrument

운영 체제

  • Windows 8
  • Windows 7
  • Windows XP
  • Windows 10

사전 조건

  • 사용 가능한 정보 없음

지원되는 계측기

  • N6705C
2017-09-08 E.01.04.2796 N6705 Firmware, Version E.01.04.2796 fixed bug. (Firmware is for N6705C only)

다운로드 방법

  1. Click Download, enter your information as required, and then click Download again.

설치 방법

  1. Download and install the Firmware Update Utility at the bottom of this page.
  2. Download the Keysight N6705 Firmware Update file at this page and save to a known location.
  3. Click Start > All Programs > Keysight Firmware Update Utility.
  4. Refer Firmware Update Utility Instructions at the bottom of this page to proceed
  5. The update may take several seconds to complete and will reboot the instrument. After the update is complete, exit the utility.
다운로드

설치 위치:

Instrument

운영 체제

  • Windows 8
  • Windows 7
  • Windows XP
  • Windows 10

사전 조건

  • 사용 가능한 정보 없음

지원되는 계측기

  • N6705C
2017-08-15 E.01.03.2753 N6705 Firmware, Version E.01.03.2753 fixed bug. (Firmware is for N6705C only)

다운로드 방법

  1. Click Download, enter your information as required, and then click Download again.

설치 방법

  1. Download and install the Firmware Update Utility at the bottom of this page.
  2. Download the Keysight N6705 Firmware Update file at this page and save to a known location.
  3. Click Start > All Programs > Keysight Firmware Update Utility.
  4. Refer Firmware Update Utility Instructions at the bottom of this page to proceed
  5. The update may take several seconds to complete and will reboot the instrument. After the update is complete, exit the utility.
다운로드

설치 위치:

Instrument

운영 체제

  • Windows 8
  • Windows 7
  • Windows XP
  • Windows 10

사전 조건

  • 사용 가능한 정보 없음

지원되는 계측기

  • N6705C
2016-12-06 D.02.13 N6705 Primary firmware D.02.13 added some improvement and fixed bug.(Firmware is for N6705A/B only)

다운로드 방법

  1. Click Download, enter your information as required, and then click Download again.

설치 방법

  1. Download and install the Firmware Update Utility at the bottom of this page.
  2. Download the Keysight N6705 Firmware Revision(.xs) at this page and save to a known location.
  3. Click Start > All Programs > Firmware Update Utility.
  4. Click Next.
  5. Click Browse and locate the firmware file. Select the file and open.
  6. Select the model number of the mainframe (N6705A or N6705B).
  7. Click Next.
  8. Select the I/O interface (GPIB, LAN or USB) that connects your N6705A/B mainframe to your PC.
  9. Choose the settings necessary for communication (GPIB address, IP address, USB ID).
  10. Click Update.
  11. The update may take several seconds to complete and will reboot the instrument. After the update is complete, exit the utility.
다운로드

설치 위치:

Instrument

운영 체제

  • Windows 7
  • Windows XP

사전 조건

  • 사용 가능한 정보 없음

지원되는 계측기

  • N6705A, N6705B
2014-12-03 D.02.08 N6705 기본 펌웨어 D.02.08에는 신형 고전력 N6780 시리즈 SMU 지원이 추가되었습니다.

다운로드 방법

  • 위의 내용 참조

설치 방법

  • 위의 내용 참조

라이센스

  • 라이센스 필요 없음

지원 문서

부가 소프트웨어 / 유틸리티

다운로드

설치 위치:

Instrument

운영 체제

  • Windows 7
  • Windows XP

사전 조건

  • N6700 펌웨어 업데이트 유틸리티 소프트웨어를 다운로드해 설치하십시오.

지원되는 계측기

  • N6705A, N6705B
2012-01-28 D.01.09 N6705 기본 펌웨어 D.01.09에는 자바 7 지원이 추가되었습니다.

N6705 기본 펌웨어는 무엇입니까?

펌웨어 D.01.09 버전은 N6705 DC 전력 분석기 메인프레임을 위한 기본 펌웨어의 최신 버전입니다. N6705의 특징과 기능을 제공하는 주 펌웨어로서 다음과 같은 제품에 설치할 수 있습니다. N6705A, N6705B

펌웨어 D.01.09 버전은 이전에 출시된 다른 모든 펌웨어 버전을 대신하며 이전 버전과 모두 역호환됩니다.
 

다운로드 방법

  • 위의 내용 참조

설치 방법

  • 위의 내용 참조

라이센스

  • 라이센스 필요 없음

지원 문서

부가 소프트웨어 / 유틸리티

다운로드

설치 위치:

Instrument

운영 체제

  • Windows 7
  • Windows XP

사전 조건

  • 없음

지원되는 계측기

  • N6705A, N6705B
2010-09-29 D.01.02 Firmware file available for download.(Firmware is for N6705A/B only)

What is N6705 Backup Firmware Revision D.01.02?

Backup firmware revision D.01.02 is the latest revision of the backup firmware of the N6705A and N6705B. The backup firmware is installed to ensure that the instrument will function in the event of a firmware update failure. It is always a good idea to have the latest backup firmware installed on the N6705.

다운로드 방법

  1. Click Download, enter your information as required, and then click Download again.

설치 방법

  1. Download and install the Firmware Update Utility at the bottom of this page.
  2. Download the Keysight N6705 Firmware Revision(.xs) at this page and save to a known location.
  3. Click Start > All Programs > Firmware Update Utility.
  4. Click Next.
  5. Click Browse and locate the firmware file. Select the file and open.
  6. Select the model number of the mainframe (N6705A or N6705B).
  7. Click Next.
  8. Select the I/O interface (GPIB, LAN or USB) that connects your N6705A/B mainframe to your PC.
  9. Choose the settings necessary for communication (GPIB address, IP address, USB ID).
  10. Click Update.
  11. The update may take several seconds to complete and will reboot the instrument. After the update is complete, exit the utility.
다운로드

설치 위치:

Instrument

운영 체제

  • Windows 7
  • Windows XP

사전 조건

  • 사용 가능한 정보 없음

지원되는 계측기

  • N6705A, N6705B