这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

Keysight N6705固化软件更新

N6705固化软件版本A.02.09是什么?

A.02.09版固化软件可以安装在下列产品中:
N6705A、N6715A

A.02.09版固化软件可取代所有其他旧版本固化软件,并向后兼容所有其他旧版本固化软件。

固化软件版本A.02.09中的变化

  • 在N6761A和N6762A中添加了对2UA选件的支持
  • 增加了TRIGger:ARB:SOURce SCPI命令
  • 修复了不能设置新的瞬间电压的Arb步骤
  • 修复了所有ON键和OFF键相关的同步缺陷

固化软件版本历史信息:

A.02.06:

  • 在N6761A和N6762A中添加了对1UA选件的支持
  • 修复了Web GUI完全限制主机名格式的问题
  • 把前面板测量改成使用4096个点测量小电流

A.02.03:

  • 增加了把2至4个输出分组(并联)成单个输出的功能
  • 为“触发电平/自动调整量程(Trigger Level/Auto-Scale)”按钮和Web图形用户界面(GUI)增加了示波器和数据记录器自动调整量程特性
  • 为示波器和数据记录器增加了功率迹线
  • 增加了对用户定义的任意波形(Arbs)的电压/电流的导入/导出支持
  • 增加了通过内部存储器或外部USB驱动器的文件进行固化软件更新的能力,更新后无需与PC连接
  • 增加了SCPI命令,以支持通过PC选择预定义的任意波形
  • 增加了对导入/导出用户定义任意波形的电压/电流的支持
  • 在前面板和Web图形用户界面(GUI)上增加了方便打印的屏幕捕捉功能
  • 为数据记录器增加了标记视图
  • 为示波器标记视图增加了增量(频率)
  • 为示波器和数据记录器标记视图增加了峰峰值测量功能
  • 完全支持将数据直接记录到外部USB驱动器上
  • 为数据记录器视图增加了迹线标签
  • 启用示波器或数据记录器标记时,为“偏置/标记”按钮增加了标记重置功能
  • 在示波器和数据记录器标记视图中增加了“自动移动”标记,使您能够更轻松地找到丢失的标记
  • 在数据记录器视图中的“缩放工具栏”中增加了画标记线功能
  • 在任意波形属性屏幕上增加了“编辑点”按钮,可将预定义的任意波形类型转换成用户定义的电压或电流任意波形,从而使用户可以手动编辑预定义任意波形(如正弦波)上的点
  • 在示波器和数据记录器仪属性屏幕上增加了“预置”按钮,可将屏幕还原成预置值
  • 在电源额定值屏幕上增加了直流电源模块的分类(精密、高性能、基础)信息
  • 可在示波器标记视图中显示测量过载条件
  • 在N676xA模块的信号源设置屏幕中增加了启动偏好(电压或电流优先模式)控制功能
  • 在Web图形用户界面(GUI)中增加了标记1和标记2按钮
  • 在前面板和SCPI上增加了删除数据记录器(选件055)报告功能
  • 增加了在加载状态文件时进行检查的过程,以确定示波器和数据记录器的触发源对主机模块配置是否仍然有效,并在无效时设置为默认值
  • 在示波器视图中增加了“示波器预存储”状态指示,可在示波器采集信息时显示
  • 在过流保护(OCP)延迟选项中增加了“CC转换”模式

A.01.03:

  • 固化软件的最初版本,2007年4月

通过计算机(适用于所有版本的固化软件)安装N6705固化软件版本A.02.09的步骤:

  1. 从本页底部的“文档和下载”中下载并安装Keysight N6700固化软件更新工具。如果您已经在计算机上安装了固化软件更新工具,请跳过这一步。
  2. 从本页底部的“文档和下载”中下载Keysight N6705固化软件更新文件。
  3. 解压缩该固化软件更新文件,并记住解压缩文件的保存位置。
  4. 打开固化软件更新工具(开始 -> 程序 -> 是德 -> 固化软件更新工具)。
  5. 点击“下一步”。
  6. 点击“浏览”找到在第3步中解压缩的N6705A-backup-A_02_06.xs文件,选中它并打开。
  7. 选择需要更新的主机型号(N6705A)。
  8. 点击“下一步”。
  9. 选择将N6700主机连接到计算机的I/O接口(GPIB、局域网或USB)。
  10. 选择通信所需要的设置(GPIB地址、IP地址、USB ID等)。
  11. 点击“更新”。
  12. 在更新完成后,点击“是”重启N6705A主机。
  13. 重启完成后,连续两次点击“后退”使用N6705A-A_02_09.xs文件,重复执行第6到11步。
  14. 断开N6705主机的电源。
  15. 打开N6705主机的电源。重新通电后,N6705主机将运行新的固化软件。


通过前面板(适用于A.02.06版本或更新版本的固化软件)安装N6705固化软件版本A.02.09的步骤:

  1. 从本页底部的“文档和下载”中下载Keysight N6705固化软件更新文件。
  2. 解压缩该固化软件更新文件,并记住解压缩文件的保存位置。
  3. 把USB存储器连接到计算机上,并把N6705A-A_02_09.x 文件下载到该存储器上。
  4. 下载完成后,移除该USB存储器并把它插入直流电源分析仪前面的USB端口
  5. 登录进入“管理工具”菜单,然后选择“固化软件更新”。
  6. 点击“浏览”按钮并找到外部USB存储器上的固化软件版本。按“安装固化软件”按钮来更新固化软件。
  7. 屏幕上将弹出一个消息,通知您重启仪器并激活固化软件。按“重启“按钮或先切断再接通交流电源。

注:新型固化软件安装后无需再进行校准。

发布日期 版本 版本说明
2017-11-14 E.01.06.2838 N6705 Firmware, Version E.01.06.2838 fixed bug. (Firmware is for N6705C only)

如何下载

  1. Click Download, enter your information as required, and then click Download again.

如何安装

  1. Download and install the Firmware Update Utility at the bottom of this page.
  2. Download the Keysight N6705 Firmware Update file at this page and save to a known location.
  3. Click Start > All Programs > Keysight Firmware Update Utility.
  4. Refer Firmware Update Utility Instructions at the bottom of this page to proceed
  5. The update may take several seconds to complete and will reboot the instrument. After the update is complete, exit the utility.
下载

安装于:

Instrument

操作系统

  • Windows 8
  • Windows 7
  • Windows XP
  • Windows 10

前提条件

  • 无此信息

支持的仪器

  • N6705C
2017-09-08 E.01.04.2796 N6705 Firmware, Version E.01.04.2796 fixed bug. (Firmware is for N6705C only)

如何下载

  1. Click Download, enter your information as required, and then click Download again.

如何安装

  1. Download and install the Firmware Update Utility at the bottom of this page.
  2. Download the Keysight N6705 Firmware Update file at this page and save to a known location.
  3. Click Start > All Programs > Keysight Firmware Update Utility.
  4. Refer Firmware Update Utility Instructions at the bottom of this page to proceed
  5. The update may take several seconds to complete and will reboot the instrument. After the update is complete, exit the utility.
下载

安装于:

Instrument

操作系统

  • Windows 8
  • Windows 7
  • Windows XP
  • Windows 10

前提条件

  • 无此信息

支持的仪器

  • N6705C
2017-08-15 E.01.03.2753 N6705 Firmware, Version E.01.03.2753 fixed bug. (Firmware is for N6705C only)

如何下载

  1. Click Download, enter your information as required, and then click Download again.

如何安装

  1. Download and install the Firmware Update Utility at the bottom of this page.
  2. Download the Keysight N6705 Firmware Update file at this page and save to a known location.
  3. Click Start > All Programs > Keysight Firmware Update Utility.
  4. Refer Firmware Update Utility Instructions at the bottom of this page to proceed
  5. The update may take several seconds to complete and will reboot the instrument. After the update is complete, exit the utility.
下载

安装于:

Instrument

操作系统

  • Windows 8
  • Windows 7
  • Windows XP
  • Windows 10

前提条件

  • 无此信息

支持的仪器

  • N6705C
2016-12-06 D.02.13 N6705 Primary firmware D.02.13 added some improvement and fixed bug.(Firmware is for N6705A/B only)

如何下载

  1. Click Download, enter your information as required, and then click Download again.

如何安装

  1. Download and install the Firmware Update Utility at the bottom of this page.
  2. Download the Keysight N6705 Firmware Revision(.xs) at this page and save to a known location.
  3. Click Start > All Programs > Firmware Update Utility.
  4. Click Next.
  5. Click Browse and locate the firmware file. Select the file and open.
  6. Select the model number of the mainframe (N6705A or N6705B).
  7. Click Next.
  8. Select the I/O interface (GPIB, LAN or USB) that connects your N6705A/B mainframe to your PC.
  9. Choose the settings necessary for communication (GPIB address, IP address, USB ID).
  10. Click Update.
  11. The update may take several seconds to complete and will reboot the instrument. After the update is complete, exit the utility.
下载

安装于:

Instrument

操作系统

  • Windows 7
  • Windows XP

前提条件

  • 无此信息

支持的仪器

  • N6705A, N6705B
2014-12-03 D.02.08

如何下载

  • 无此信息

如何安装

  • 无此信息

颁发许可证

  • 不要求具有许可证

支持文档

附加的软件/实用程序

下载

安装于:

Instrument

操作系统

  • Windows 7
  • Windows XP

前提条件

  • 无此信息

支持的仪器

  • N6705A, N6705B
2012-01-28 D.01.09

如何下载

  • See Above

如何安装

  • See Above

颁发许可证

  • 不要求具有许可证

支持文档

附加的软件/实用程序

下载

安装于:

Instrument

操作系统

  • Windows 7
  • Windows XP

前提条件

  • See Above

支持的仪器

  • N6705A, N6705B
2010-09-29 D.01.02 Firmware file available for download.(Firmware is for N6705A/B only)

What is N6705 Backup Firmware Revision D.01.02?

Backup firmware revision D.01.02 is the latest revision of the backup firmware of the N6705A and N6705B. The backup firmware is installed to ensure that the instrument will function in the event of a firmware update failure. It is always a good idea to have the latest backup firmware installed on the N6705.

如何下载

  1. Click Download, enter your information as required, and then click Download again.

如何安装

  1. Download and install the Firmware Update Utility at the bottom of this page.
  2. Download the Keysight N6705 Firmware Revision(.xs) at this page and save to a known location.
  3. Click Start > All Programs > Firmware Update Utility.
  4. Click Next.
  5. Click Browse and locate the firmware file. Select the file and open.
  6. Select the model number of the mainframe (N6705A or N6705B).
  7. Click Next.
  8. Select the I/O interface (GPIB, LAN or USB) that connects your N6705A/B mainframe to your PC.
  9. Choose the settings necessary for communication (GPIB address, IP address, USB ID).
  10. Click Update.
  11. The update may take several seconds to complete and will reboot the instrument. After the update is complete, exit the utility.
下载

安装于:

Instrument

操作系统

  • Windows 7
  • Windows XP

前提条件

  • 无此信息

支持的仪器

  • N6705A, N6705B