您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

86100C Infiniium DCA-J 韌體升級

A.07.00 版韌體是最新的韌體版本,建議搭配 86100C Infiniium DCA 主機使用。

選取下列的 86100C 韌體升級,並將韌體下載到本機 PC,或是直接下載到 86100C。請遵照下列概述的升級步驟。

附註:如果您選擇透過區域網路 (LAN),在將韌體升級檔案複製到 86100C 前,必須先聯絡網路管理員,並在您的區域網路中設定 Infiniium DCA-J。您的網路管理員會知道:使用的網路通訊協定、網路用戶端、安裝的介面卡,以及可用的隨插即用驅動程式。您電腦的磁碟,接著也必須設定適當的讀寫權限。

附註:針對所有的 86100C 儀器 (所有韌體改版),是德建議您將 86100C 作業系統升級到 Windows XP Service Pack 2 (SP2)。SP2 提供了重大的網路安全性增強功能,可透過 Windows XP 自動更新、Windows 更新,或是直接向微軟訂購光碟取得 (光碟免費提供,但需另收<0)佰需$3.00美元運費)。若要檢視您目前使用的 SP 版本,請將 86100C 應用程式的視窗縮到最小,然後按一下「開始」->「我的電腦」-> 「說明」->「關於 Windows」。若需相關資訊,請聯絡您當地的 IT 支援業務專員,或上網到http://www.microsoft.com/windowsxp/sp2/default.mspx 

步驟:

1. 將韌體升級檔案複製到 USB 隨身碟、外接式 USB CD-RW 光碟機、區域網路資料夾,或是其他裝置,如此即可隨時將檔案複製到 86100C。

2. 在 86100C 上,按一下「檔案」功能表下的「結束」,然後按一下「」,離開 86100C 應用程式。

3. 按一下「開始」功能表下的「我的電腦」。

4. 選取 D 磁碟,然後建立一個新資料夾。幫新資料夾取一個有意義的名稱,例如,軟體升級。

5. 將韌體升級檔案 (副檔名 .msi) 從外部記憶體裝置複製到新資料夾中。

6. 選取該升級檔案,開始進行安裝。連按兩下「下一步」,讓安裝精靈自動解除現有版本的安裝,並安裝較新的版本。

7. 連按兩下 Windows 桌面上的程式圖示,啟動 86100C 軟體。

發佈日期 版本 版本說明
2014-05-21 A.10.83 FW A.10.83 offers improved performance when measuring Avg Optical Power.

如何下載

  • Copy the firmware uprade file to a USB flash drive or LAN folder that will be available to the 86100D.

如何安裝

  • On the 86100C, click Exit on the file menu and exit the 86100C application.

    Copy the upgrade file to the user drive (D:) . For best results with large USB file transfers use the rear panel USB ports on the 86100C mainframe.

    Run the installation package, following all instructions to install your new firmware version.

授權

  • 不需要授權
下載

安裝於:

Instrument

作業系統

  • Windows XP SP3

必備檔案

  • 86100C DCA-J Mainframe
  • NOTE: The 86100C hardware and firmware will not support Microsoft Windows 7.

支援的儀器

  • 86100C