Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Automated NFC Test Software

Дата выпуска Версия Описание версии
2019-05-31 01.10 Lets you perform automated NFC physical layer testing with fast throughput.

Как загрузить

  • Click the download button and save the file to a temporary directory on your PC.

Как установить

  • This software can be installed on a PC (running Windows 7) that is remotely connected to the required equipment.
  • To install the software on a PC:
    1. Click the download link to save the file to the PC.
    2. Execute the file on the PC, and follow the on-screen instructions.
       

Лицензии

  • Лицензия не требуется

Сопроводительная документация

Загрузить

Устанавливается на:

PC

Операционная система

  • Windows 7 64-bit

Предварительные условия

  • Keysight I/O Libraries Suite version 17.2 or greater.

Поддерживаемые приборы

  • InfiniiVision 3000T X-Series oscilloscopes with the D3000NFCA license, InfiniiVision 4000 X-Series oscilloscopes with the D4000NFCA license, M924xA Series oscilloscopes with the M9240NFCB license