Below is the procedure to install Microsoft .NET 3.5 to Windows 8.1 & 10, this installation is necessary because by default the .Net 3.5 is not installed on Windows 8.1 and 10. To install through Internet =========================== - Control Panel > Programs > Program and Features - Click on "Turn Windows features on or off" Check the ".Net 3.5 framework" box and click "OK". To install by using the Microsoft Windows 8.1 or Windows 10 DVD" ================================================================ - Insert the media to the DVD drive. - Go to the below folder; E:\sources\sxs (in the case DVD drive is set to "E" drive.) - As the administrator, open the "Command Prompt" window. From the "Command Prompt" window, type in the following command and hit [Enter] key. Dism.exe /online /enable-feature /featurename:NetFX3 /All /Source:E:\sources\sxs /LimitAccess ---------------------------------------------------------------------------------- In Japanese ---------------------------------------------------------------------------------- Microsoft .NET 3.5 は、Windows 8.1 および Windows 10には、インストールされていませんので、 下記の手順に従ってインストールを行ってください。 インターネットからのインストール方法 =============================== - [コントロールパネル」 > [プログラム] > [Windowsの機能の有効化または無効化] と進む。 - [.NET Framework 3.5 (.NET 2.0 および 3.0を含む)] に、チェックマークを入れ、[OK]をクリックする。 - [閉じる] をクリックする。 - コンピュータを再起動する。 Microsoft Windows 8.1 および Windows 10) DVDを使用してのインストール方法 ======================================================================== - DVD ディスクをDVDドライブに入れる。 - ウィンドウズ・エクスプローラーを開き、下記のフォルダに移動する。(DVDドライブが”E”ドライブの場合) E:\sources\sxs (DVD driveを“E”ドライブに設定している場合.) - アドミニストレータの権限にて、コマンド・プロンプトを起動する。 - コマンド・プロンプトのウィンドウから、下記のコマンドを打ち込み、[Enter] キーを押す。 Dism.exe /online /enable-feature /featurename:NetFX3 /All /Source:E:\sources\sxs /LimitAccess End of file.