自 20 世纪 60 年代开始的太空竞赛以来,航天业经历了前所未见的混乱,许多公司都在加速发展太空探索能力,希望在抵抗新风险的同时扩大规模、降低成本。 成熟的企业都在顺势而动,以便抓住这些机遇。

无论是高吞吐量卫星(HTS)微波有效载荷,还是遥测、跟踪和指挥(TT&C),是德科技的设计和验证工具都能为您的卫星及其子系统提供更好的保障,确保其在执行任务期间始终如一地正常运行。

Satellite Industry Revolution graphic

在整个生命周期内的性能

发射成本的降低和可重复使用火箭的发展推动当今的卫星行业掀起新的变革。 较低的技术门槛使近地轨道(LEO)卫星群大跨步发展,成百上千颗卫星进入太空。 5G、互联汽车、物联网(IoT)、智能家居以及智慧城市等地面技术的创新,同样造成了带宽需求的激增。 越来越多的高吞吐量卫星需要传输海量数据。

在开发新卫星的道路上,从设计、仿真、验证直至制造与部署,每一步都至关重要。 是德科技将帮助您加速完成设计、测试和制造,同时保持卓越的服务质量。

数字化转型工作流程,加速达成使命

您想要在卫星技术和系统的设计与部署中快人一步? 下载白皮书,了解如何运用数字工程技术和基于模型的工程方法加快开发进度并降低风险和成本。

  • 使用数字孪生模型减少代价高昂的卫星系统设计返工
  • 在整个产品生命周期中改进模型,进一步提升设计信心并降低风险
  • 查看为卫星地面站中使用的大功率固态功率放大器(SSPA)提供的示例
Engineer on computer
Channel Simulation and Emulation

信道模拟和仿真

为了给卫星通信提供真实条件,需要先进的软件和硬件支持。 SystemVue 软件与其他应用软件集成,可在真实信令和环境条件下量化系统级性能指标,包括使用准确地形的多普勒三维动态场景建模,以及通过与 AGI 的系统工具套件(STK)软件集成实现的衰落;

PROPSIM 信道仿真硬件让您可以创建逼真的实时传播环境。 在实验室中创建低地球轨道(LEO)中的高速测试环境,满足对高水平多普勒、衰落、时延和加性高斯白噪声(AWGN)等条件的要求;提供准确、逼真和可重复的测试条件。

设计验证和元器件测试

从复杂卫星系统的小批量到大批量生产的转变是 LEO 星座所特有的挑战。 无论针对哪种情形,模拟和矢量信号发生器、频谱分析仪、矢量信号分析仪、矢量网络分析仪等高性能的测试设备,都会为当今的电子系统测试带来裨益。 您可以仿真从地面站到地面站的整个射频信道,并通过硬件在环(HWIL)技术对精密硬件元器件进行测试。 在任何一种情况下,我们的解决方案都可以为您的复杂测试做好准备。

您无需再为降低测试成本而承受更多风险。 基于流程的设计和测试可以缩短测试时间、降低测试成本,而不会损失操作的可信度。

打通数字域与射频域的间隔

高性能相控阵天线的用途十分广泛,能够保护连接安全并支持传感功能。 这些复杂的天线系统在射频前端体系结构中集成数字信号,从而满足尺寸、重量和功率加成本(SWaP+C)的要求。 工程师面临的新挑战是,必须在更高频率的运行中确保大带宽,处理大量数字数据,并在设计过程中更早验证性能特征。

是德科技的数字宽带收发信机测试解决方案可以比较器件输入端与输出端之间的数字信号和射频信号。 通过这种方式,它能揭示混合数字射频(RF)器件的射频性能特征。

系统和信号监测

卫星地面站的安装和维护(I&M)需要进行各种射频/微波直到毫米波频率的测试。 是德科技的手持微波分析仪综合了多达 20 种仪器的功能,可大大减少您携带到外场的重型测试设备的数量。

N6820ES 信号测量仪 4D 软件可通过先进的能量检测、触发和自动报警任务来观察频谱使用情况。

Fieldfox and user rain field test

卫星信号和通信

卫星的作用首先是发送和接收信号,包括用于卫星本身的简单遥测、跟踪和指挥(TT&C)的信号,以及广播音频和视频内容;另外,它还可以用作现代高吞吐量卫星(HTS)或 5G 通信网络的一部分。

是德科技产品让您可以生成和分析视频信号 DVB-S/S2/S2X,以及标准或自定义通信信号,如自定义 IQ、OFDM 和从直流到 V 波段及更高频段的 5G 信号。 这些工具是测试整个卫星系统所必需的。 这些产品还让您可以调试控制器局域网(CAN)总线上的传感器数据、以及尖端低压差分信令(LVDS)或数字信道化或再生卫星中的 SpaceWire 信令。

卫星电源系统

卫星必须在其整个运行寿命期间生成和存储电力并管理其全部电力需求。 对卫星中的发电、电力存储和使用进行妥善的分析构成系统测试的重要部分。

在卫星测试过程中,几乎不可能真正使用太阳能电池阵列来提供电力。 其中有两个原因显而易见:测试台没有直射阳光,不可能在室外进行测试。 太阳能电池阵列仿真器具有可重复性和可控性,可以在多个工作点仿真不同工作条件(光强度、温度、阴影、日食)的影响,并获得一致的结果。

Keysight Satellite Power Systems
Keysight Reengineering Services

服务

在市场和技术的双重推动下,航天产业转型带来了新的增长机遇,同时也带来了挑战。 是德科技能够同时提供先进的解决方案、完备的专业技术和丰富的变革经验,从而为您提供强有力的支持。 我们将协助您取得卓越成果,实现您的关键业务目标。

需要帮助或遇到问题?