이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

기술 지원

전자 측정

모델 번호 입력:

상세 분류

주제별

산업/기술

분야별 검색결과

제품 카테고리별

201-225 / 8113

정렬방식:
All M9214A Digitizer Instrument Drivers
Supported models: M9214A

FAQ 2017-03-09

Can I use Command Expert with non-Keysight instruments?
Yes, you can use Command Expert with any SCPI instrument that follows the SCPI-99 standard, or has an IVI-COM, IVI-C, or IVI.NET driver

FAQ 2017-03-08

XY Display Mode Example
The XY time mode converts the oscilloscope from a volts-versus-time display to a volts-versus-volts display using two input channels.

FAQ 2017-02-24

How do I create an amplitude correction file in Excel and load it into my X-Series Analyzer?
Details using Excel can be found here...

FAQ 2017-02-08

가장 저렴한 오실로스코프를 찾으십니까?
키사이트 1000 X-시리즈 오실로스코프는 믿을 수 없을 정도로 저렴한 가격대에 전문가급 기능성을 지원합니다.

FAQ 2017-02-07

Why does my E6640A EXM not have a calibration certificate?
Details can be found here...

FAQ 2017-02-06

Why does the FPGA Configuration Window appear upon boot up?
Information on why the FPGA Configuration Window appears...

FAQ 2017-02-02

M9018B의 기계 도면은 어디에서 다운로드할 수 있습니까?
파일을 모델링 어플리케이션으로 가져올 수 있습니다.

FAQ 2017-02-01

원 스톱 교정 서비스

FAQ 2017-02-01

Where do I download the mechanical drawings for the M9010A?
Files can be imported into your modeling application.

FAQ 2017-02-01

M8000 시리즈를 위한 30일 무료 체험판 라이선스
M8000 제품군 내의 모든 체험판 라이선스에 대한 개요 및 링크

FAQ 2017-01-31

Is there a 3D model of the Infiniium V-Series oscilloscopes?
Yes, see the Step format file downloads.

FAQ 2017-01-25

CalPod system을 N1500A 소프트웨어와 함께 사용 할 수 있습니까?
아니요. CalPod와 N1500A 소프트웨어는 호환되지 않습니다.

FAQ 2017-01-24

4338B에는 4단자 쌍 측정 회로구성이 있습니까?
아니요. 4338B는 차폐된 4단자 쌍 회로 구성으로 되어있습니다.

FAQ 2017-01-24

Keysight EEsof EDA Distinguished Authors
Keysight EEsof EDA Distinguished Author program.

FAQ 2017-01-20

판매중단 E8300 시리즈 계측기를 위한 소프트웨어 업그레이드 방법
판매중단 E8300 시리즈 계측기를 위한 소프트웨어 업그레이드

FAQ 2017-01-10

판매중단 N5230 계측기를 위한 소프트웨어 업그레이드 방법
판매중단 N5230 계측기를 위한 소프트웨어 업그레이드

FAQ 2017-01-10

내 AXIe 임의 파형 발생기를 어떻게 업그레이드합니까?
계측기 구입 시 판매되는 임의 파형 발생기 옵션의 대부분은 업그레이드 옵션으로도 이용할 수 있습니다.

FAQ 2016-12-15

What is the current rating of the Y113xA cables?
The Y1135A and Y1136A cables are 50 conductor, 24 AWG cables with 25 shielded twisted pairs with PVC insulation. They can be used with the 34921A, 23A, 25A, 31A, 32A, 33A, 37A, 38A, 51A, and 52A plug-in modules for the 34980A. However, they do not support the full rated total current of the 34937A and 34938A. The Y1137A and Y1138A cables are 78 conductor cables 28 AWG conductors with 39 shielded twisted pairs. They can be used with the 34922A, 24A, 34A, 39A, and 34950A plug-in modules.

FAQ 2016-12-13

왜 DC bias를 ON 했을 때 4294A의 Sweep delay time이 길어 집니까?
4294A 내부의 DC 바이어스 소스는 스윕 측정을 시작하기 전에 일정한 안정화 시간을 필요로합니다.

FAQ 2016-12-11

16008B의 전도성 고무(엘라스토머)의 상태가 나빠졌을 때 교체 할 수 있습니까?
아니요, 전도성 고무(엘라스토머)는 16008B의 주 전극 조립체에서 제거 할 수 없기 때문에 전체 주 전극 조립체를 새 것으로 교체하십시오.

FAQ 2016-12-11

What are the new Wave 2 features for Mobile WiMAX™ 802.16 system profiles?
Read about IO-MIMO and IO-BF (beamforming) profiles...

FAQ 2016-12-02

What is the maximum USB flash drive storage limit with FieldFox?
FF USB storage

FAQ 2016-11-28

M9019A에 대한 기계 도해는 어디에서 다운로드할 수 있습니까?
파일을 모델링 어플리케이션으로 가져올 수 있습니다.

FAQ 2016-11-21

M9537A에 대한 기계 도해는 어디에서 다운로드할 수 있습니까?
파일을 모델링 어플리케이션으로 가져올 수 있습니다.

FAQ 2016-11-21

이전 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 다음