您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

技術支援

電子量測

依產品型號搜尋可用的支援:

151-175 / 219

排序:
34970A: Does the 34970A need to be calibrated if I purchased option 001?
Since the unit 34970A with option 001 does not include the digital multimeter, no calibration is required.

FAQ 2006-08-29

34970A: Is it possible to measure the relay cycle count?
The instrument has a relay maintenance system to help predict relay end-of-life.

FAQ 2006-08-29

How is the 34970A Multiplexer Modules Thermocouple Cold Junction Reference Temperature Calibrated?
Use the procedure for the 34901A, 34902A, 34908A modules reference junction verification and adjustment are located in the 34970A Service Guide.

FAQ 2006-08-29

可以將 Keysight 4275A GPIB 卡更換為 Keysight 4284A/4295A GPIB 卡嗎?
不行。這些卡並不相容。

FAQ 2006-07-02

我的 WireScope 或 FrameScope 電池無法充電,該怎麼辦?

FAQ 2006-03-17

若在 Keysight 4192A 顯示畫面出現「OF 1」訊息時應該怎麼辦?
將「ZY 範圍」調為「自動」,並切換「電路模式」。

FAQ 2006-02-14

On the Keysight 4192A, what should I do when the "OF 2" message appears?
The "OF 2" message is an indication that the measured value exceeds 200% of full scale of display range.

FAQ 2006-01-11

在 Keysight 4395A 的網路分析儀模式中,當 thru 連線顯示「Overload」時,正確的處理步驟為何?
「Overload」(過載) 訊息可藉由調整 IF 頻寬 (IFBW) 修正。通常會將 IFBW 設為等於或小於掃頻範圍中最低頻率的 1/5。

FAQ 2006-01-05

我該如何解密或消毒我的 54620A/C 系列邏輯分析儀?

FAQ 2006-01-05

為什麼將 WCDMA 應用程式載入 8960 後會出現錯誤訊息呢?
剛下載 WCDMA 應用程式到 8960 上,結果在執行應用程式時,出現如下的錯誤訊息:

FAQ 2006-01-05

How can I reduce fan noise on a Keysight E1401B/E1421B?
To lower the fan speed, follow these instructions:

FAQ 2005-12-20

RIN 雷射量測應用程式不見了。我該怎麼辦?
RIN 雷射量測應用程式不見了。我該怎麼辦?

FAQ 2005-12-13

Keysight 85033D/E 與 85052B/C/D 校驗套件中的各個元件產品編號為何?

FAQ 2005-11-13

如何對1670G系列邏輯分析儀進行銷密或淨化?
如何對1670G系列邏輯分析儀進行銷密或淨化?

FAQ 2005-11-06

我需要多久校驗一次我的示波器?

FAQ 2005-10-24

如何對16700系列邏輯分析儀進行銷密或淨化?
如何對16700系列邏輯分析儀進行銷密或淨化?

FAQ 2005-10-21

Keysight 34970A 的建議校驗期限是多久呢?
是德建議的校驗期限為 12 個月。

FAQ 2005-09-14

Why is the time shown on my 16700-series logic analyzer wrong every time I reboot the system?

FAQ 2005-09-13

我該如何解密或掃毒我的 Keysight 16900 系列邏輯分析儀?
這將牽涉到把所有使用者資料從儀器記憶體中清除的程序。掃毒過的儀器可以移出安全區域,而不需要冒分類資料從該儀器還原的危險。

FAQ 2005-09-07

Keysight 35670A 在開機處理程序期間,螢幕畫面顯示「從磁碟開機」的訊息後停住,怎麼修復?
在 Keysight 35670A 開機處理程序期間,若螢幕畫面顯示「從磁碟開機」的訊息後停住,表示典型的電源開啟無效儲存狀態的指標...

FAQ 2005-08-30

若在韌體升級過程中發生電源失效的狀況,應該怎麼辦?

FAQ 2005-08-30

我在變更儀器配置內的某些參數後,嘗試儲存新配置時,收到 “Write Config Failed” 的錯誤訊息。這代表什麼意思?
新配置無法儲存在內部記憶體內。

FAQ 2005-08-30

從何處可取得迷你 OTDR 韌體或語言更新程式?

FAQ 2005-08-30

How do I clean the display on the E7495A or E7495B Base Station Test Set?
The display on the E7495A/B should be cleaned with a soft lint free cotton cloth and Isopropyl Alcohol.

FAQ 2005-08-22

支援服務是否包含 Windows 版的 iDEN(r) FTA?
請詳閱出貨時所包含的設定與操作說明。

FAQ 2005-08-15

上一個 1 2 3 4 5 6 7 8 9 下一頁