이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

기술 지원

전자 측정

모델 번호 입력:

1-25 / 34

정렬방식:
Is E5810B remote USB interface supported in NI MAX environment?
No. E5810B remote USB interface is not supportable in NI MAX environment. The E5810B remote USB interface only detectable in Keysight IO libraries Suite.

FAQ 2014-12-10

How do I update the operating system in an N9038A MXE EMI receiver from Windows XP to Windows 7?
PC4 (Dual-Core High Performance Processor) 및 W7X (Window 7 OS) Option을 구매하시면 Window 7으로 upgrade 가능합니다.

FAQ 2014-08-25

Why are USB modular instruments (U2700 Series) and USB DAQ modules (U2300, U2500, U2600 Series) not detectable by the E5810B?
Establish the connection between the USB modular Instrument and the PC directly, and then disconnect the device from the PC (while it’s still powered-on), and connect to E5810B.

FAQ 2014-04-17

E8257D 업그레이드 표
E8257D PSG 아날로그 신호 발생기 업그레이드 표

FAQ 2013-08-20

Why i can't find other languages help file setting in U160X A/B series HH oscilloscope?
In order to access to other language, please go to respective product support page in www.Keysight.com. Go to Driver & Software page, select Firmware Update.

FAQ 2011-09-12

ENA 및 E5092A의 측정 셋업을 위한 액세서리(케이블 및 어댑터)를 얻으려면 어떻게 합니까?
모든 액세서리는 E5092A 옵션에 포함되어 있습니다.

FAQ 2011-01-20

테스트 포트 수를 늘리기 위해 하나의 ENA에서 다수의 E5092A를 제어할 수 있습니까?
예, 하나의 ENA에서 최대 두 개의 E5092A를 제어할 수 있습니다.

FAQ 2010-09-27

How do I install the driver for the E5805A 4-port RS-232/USB adapter?
To install the driver for the E5805A 4-port RS- 232/USB adapter, follow the steps here:….

FAQ 2010-09-14

NI GPIB 카드와 키사이트 GPIB 카드 및 컨버터는 같은 시스템에서 작동 가능 합니까? 같이 작동하기 위해서는 어떤 구성이 필요한가요?
예. 원하는 셋업에 따라 VISA나 Keysight 488 설정을 구성해야 할 수도 있습니다.

FAQ 2010-09-08

Where can i find the declaration of confirmity (DoC) for GPIB cable?
GPIB cable has no risk for safety hazards

FAQ 2010-05-10

What type of USB cable should is use for E5805A?
USB type A-B cable

FAQ 2010-05-04

N5532A 센서 모듈의 주파수 범위는 어떻게 됩니까?
100kHz~4.2GHz, 10MHz~18GHz, 30MHz~26.5GHz 및 30MHz~50GHz.

FAQ 2010-04-13

Why USB modular instruments (U272XA, U2741A, U2751A and U2761A) is not detectable by E5813A?
PC is failed to enumerate the USB modular instrument.

FAQ 2010-04-09

Is U2723A compatible with E5813A?
No

FAQ 2010-03-22

Is U2722A compatible with E5813A?
No

FAQ 2010-03-22

IO Libraries Suite: 키사이트 GPIB 카드나 컨버터를 NI-488.2로 작성한 타사 소프트웨어와 함께 사용할 수 있습니까?
예. IO Libraries Suite 14.1 출시로 그리고 계속해서 이후 버전 출시로, 이제 키사이트 GPIB 카드나 컨버터를 NI-488.2로 작성한 타사 소프트웨어와 함께 사용할 수 있습니다.

FAQ 2009-08-23

How do I configure the E5813A Event Logging features in the E5813A LAN/USB Gateway Configuration Utility?
The E5813A Event Logging features are for internal diagnostic/troubleshooting of the device......

FAQ 2009-08-06

How can I identify if the MWA software is installed on my ENA?
The registered key code of the MWA is stored in the ENA directory.

FAQ 2009-07-15

What is the limitation of the evaluation mode of the MWA software?
The number of measurements is limited with the evaluation mode of the MWA back-end application.

FAQ 2009-07-15

How can I update the MWA software on my ENA to the latest revision?
The latest revision of the MWA can be downloaded from Keysight web page.

FAQ 2009-07-15

What are the part numbers for the 2 m DC power cable and the 1 m RF cable (SMA (m) to SMA (m)) that comes together with the OML Inc. millim...
These parts are not available separately from Keysight.

FAQ 2008-10-17

How do I configure the E5810A LAN/GPIB Gateway web access when updating firmware from the local FTP server?
When updating firmware from the local FTP server, follow the steps below to configure the E5810A LAN/GPIB Gateway web access:….

FAQ 2008-09-25

What is the maximum torque force allowable on the 82350B GPIB card connector?
The maximum torque force allowable when attaching a GPIB cable to the 82350B GPIB card connector is 8 in. lbs.

FAQ 2008-09-24

Can I connect the U1241A/U1242A Handheld Digital Multimeter to a PC?
No, the U1241A/U1242A Handheld Digital Multimeter cannot be connected to a PC because it does not come with any PC interface.

FAQ 2008-09-24

Keysight IO Libraries Suite 14.2 외에 별도의 드라이버가 있어야 82357B가 작동합니까?
82357B는 Keysight IO Libraries Suite 14.2와 호환되나 외장형 드라이버를 설치해야 합니다. 사용자들은 82357B와 함께 들어있는 CD에서 드라이버를 설치하거나 웹사이트에서 드라이버를 다운로드할 수 있습니다.

FAQ 2008-09-22

1 2 다음