이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

기술 지원

전자 측정

모델 번호 입력:

1-25 / 31

정렬방식:
신호 및 스펙트럼 분석기 벤치탑/모듈러/핸드형 펌웨어 업데이트 센터
벤치탑 및 핸드형 모델의 신호 및 스펙트럼 분석기용 펌웨어 또는 소프트웨어 최신 버전 액세스.

FAQ 2019-07-11

Signal Analyzer LabVIEW Instrument Drivers
Supported models: N9000A, N9000B, N9010A, N9010B, N9020A, N9020B, N9030A, N9030B, N9038A, M9290A, N9040B, N9041B, M9420A, M9421A, N8973B, N8974B, N8975B, N8976B, M8920A

FAQ 2017-12-01

What comes standard or pre-configured in my NFA X-Series analyzer and what options are available at the time of initial purchase?
See the list by selecting the link...

FAQ 2016-04-08

What measurement applications can I install on my NFA X-Series Noise Figure Analyzer?
Short list can be found here...

FAQ 2016-03-03

키사이트, 애질런트 및 휴렛팩커드의 단종된 테스트 장비에 대한 매뉴얼은 어디에서 확인할 수 있습니까?
대부분의 키사이트 제품의 PDF 매뉴얼은 제품 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 다른 벤더들도 예전 매뉴얼을 제공합니다.

FAQ 2014-08-01

How does the attenuation algorithm in the NFA work?
See this FAQ for details

FAQ 2014-01-31

On the Keysight NFA Series of Noise Figure Analyzers, is it possible to query the RF attenuator range while in the auto range mode?
The command to query the Keysight NFA RF attenuator while in the auto ranging mode is: DIAG:BLU:RF:RANG?

FAQ 2014-01-31

What is the Noise Figure accuracy specification for measuring “my device”?
Keysight supplies a web-based noise figure measurement uncertainty calculator. More details about how to use this tool can be found here...

FAQ 2012-07-31

For Cable Testing should I use a TDR, a network analyzer, or both?
The cable specifications will determine the test equipment requirements...

FAQ 2011-10-07

Is it possible to reset the 8970A,B Noise Figure instrument storage/recall states to factory defaults?
Key sequence can be found here...

FAQ 2009-04-28

Can the 346C-K01 be used below 1 GHz?
This special option is not calibrated or characterized below 1 GHz.

FAQ 2009-04-28

Is it possible to reset the 8970A,B Noise Figure ENR table values to factory default?
Button sequence found here...

FAQ 2009-04-28

Is it possible to plot Noise Figure and Gain traces from the 8970B to a printer via the Intelligent Interfaces Converter?
Yes, as long as the converter can still be purchased.

FAQ 2009-04-28

키사이트 NFA 시리즈 노이즈 피겨 분석기에서 노이즈 피겨와 게인 데이터를 수집하기 위한 샘플 프로그램이 있습니까?
예, 있습니다.

FAQ 2009-04-16

Which of Keysight's sensor cables and power meters are compatible with each other?
The table given here shows the compatibility between Keysight's sensor cables and power meters:….

FAQ 2009-02-27

What do the various error codes on the 8970B Noise Figure Meter indicate?
Refer to the 8970B Error Message Data Sheet

FAQ 2009-02-09

How do I perform a User Calibration when utilizing a Keysight R347B or Q347B Noise Source with the N8975A Noise Figure Analyzer?
User calibration requires a second noise source as the operating frequency range for the R347B and Q347B is above the maximum input frequency for the N8975A...

FAQ 2009-02-04

How do I remove the battery from the CPU board on an 8970B, Noise Figure Meter?
Step by step instructions can be found here...

FAQ 2009-01-30

믹서 노이즈 피겨 테스트(NF) 동안 사용자 교정 후에 NF와 게인이 0과 같지 않은 이유는 무엇입니까?
FAQ

FAQ 2009-01-06

How do I purchase the service manual for the NFA?
Order it as a 5*5 part number N8972-90004

FAQ 2007-05-16

낮은 게인, 저노이즈 피겨 테스트 디바이스의 특성을 분석할 때 시스템 노이즈 피겨를 향상시키고 키사이트 N897xA 시리즈 노이즈 피겨 분석기의 측정 불확실성을 줄일 수 있습니까?

FAQ 2006-07-18

8970A와 8970B noise figure 미터와의 차이점은 무엇인가?
.

FAQ 2005-06-21

8970B 노이즈 피겨 분석기에 나타난 오류 코드 27은 무엇을 의미합니까?
키사이트 8970B/71B/71C 노이즈 피겨 측정 작동 매뉴얼에는 오류 코드 "교정 중에 오버플로우가 발생했습니다" 로 명시되어 있습니다.

FAQ 2005-04-28

8970B 노이즈 피겨 분석기에 나타난 오류 코드 18은 무엇을 의미입니까?
주파수 교정이 실패했습니다.

FAQ 2005-04-28

8970B 노이즈 피겨 분석기에서 오류 코드 22는 무엇을 나타냅니까?
현재 RF 감쇠가 교정되지 않음

FAQ 2005-03-08

1 2 다음