이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

기술 지원

전자 측정

모델 번호 입력:

1-25 / 104

정렬방식:
What is Keysight's Windows 7 to Windows 10 Migration Schedule?
We are beginning the transition of our Windows based instruments from Windows Embedded Standard 7 to Windows 10 IoT Enterprise. Click on the link for additional information.

FAQ 2019-08-28

FieldFox Manuals, Firmware, Software and Product Support
Manuals, firmware upgrade, software trials & upgrade and support page for FieldFox analyzers

FAQ 2018-11-14

Does the noise figure application on the PNA-X (option 029) provide a full noise-parameter system (tuners and software)?
No, we don’t provide a full noise-parameter system. Click on the question for additional information.

FAQ 2017-06-28

Is there a software application for the 8714ES to calculate K factor?
No, there is not a software application to calculate K factor for the 8714ES.

FAQ 2017-06-28

Is there a software application for the E5062A to calculate K factor?
No, there is not a software application to calculate K factor for the E5062A.

FAQ 2017-06-28

Can the PNA-X be configured to install Windows updates as they are pushed out by Microsoft?
Yes, any Windows based machine can be configured to install Windows updates.

FAQ 2017-06-28

Can antivirus programs run on the Windows based PNA-X?
Yes, antivirus programs can run on any Windows based machine.

FAQ 2017-06-28

What is the difference of software options between M9485A and PNA/ENA series VNA?
There is no difference for option 007/009/010. There are some differences for options 025, 028, 086 and 551.

FAQ 2017-05-25

Microsoft Windows XP의 지원이 종료되면 현재 사용하는 ENA에는 어떤 영향을 미칩니까?
Microsoft는 2014년 4월 8일자로 Windows XP 운영 체제에 대한 지원을 중단합니다. 이 문서는 중요한 질문에 답변하는 데 유용할 것입니다.

FAQ 2015-07-27

CPU / 스토리지 / Windows OS 기록이란?

FAQ 2014-04-28

ENA / ENA-L용 펌웨어를 업데이트하는 데 USB 메모리를 사용할 수 있습니까?
모델에 따라 다릅니다.

FAQ 2012-12-28

ENA에서 Windows의 자동 로그온 기능을 활성화 또는 비활성화할 수 있습니까?
예. 비도메인 시스템에서 Windows의 자동 로그온 기능을 활성화 또는 비활성화하려면 다음과 같이 합니다.

FAQ 2012-12-18

ENA/ENA-L에서 외부 프로그램을 설치할수 있나요?
모델에 따라 다릅니다.

FAQ 2012-12-11

ENA 상의 컴퓨터 바이러스를 확인하는 방법은 무엇입니까?
모델에 따라 다릅니다.

FAQ 2012-12-11

FieldFox용 GPS 수신기가 있습니까?
GPS 기능은 펌웨어 개정판 A.05.33부터 FieldFox에 추가되었습니다.

FAQ 2012-08-30

CalReady, QuickCal(부하 없음) 또는 2포트 교정 중에서 정확도가 가장 높은 것은?
RF 포트 끝에 아무것도 연결된 게 없으면 CalReady가 테스트 포트에서 가장 정확한 교정 방법입니다.

FAQ 2012-08-15

Opt.100 VBA utility programs do not run properly. What is wrong?

FAQ 2012-08-09

왜 내 신호 분석기에 펄스 타입 신호가 제대로 표시되지 않습니까?
Sweep Acquisition 설정이 Auto에 있으면 이들 신호를 놓칠 수 있습니다. GSM 신호에는 Sweep Acquisition 설정으로 50 또는 100을 사용하는 것이 좋습니다.

FAQ 2012-01-11

신호 분석기 기록에서 내게 필요한 내용을 어떻게 더 빨리 찾을 수 있습니까?
신호 분석기 기록이 매우 길면 때때로 관심 부분을 찾기가 어렵습니다. 현재는 이 문제에 실제로 도움이 되는 훌륭한 툴은 없지만 몇 가지 제안사항이 있습니다.

FAQ 2011-12-20

ENA-L은 871x 제품군과 유사한 내장 웹 페이지를 지원합니까?

FAQ 2011-10-07

ENA / ENA-L이 컴퓨터 바이러스에 감염되면 어떻게 조치해야 합니까?
우선 즉시 LAN 케이블 연결을 제거하고 시스템 복구를 진행하십시오.

FAQ 2011-10-07

ENA에 대한 바이러스 방지 FAQ

FAQ 2011-10-07

Firmware Upgrades via the Web

FAQ 2011-02-15

8720업그레이드
.

FAQ 2010-11-23

ENA/ENA-L does not go directly to the instrument mode after power on, but shows the password dialog box or the windows desktop. How do I fix it?
This is because the user registration was improperly done when the first time the power was turned on. Performing system recovery is recommended to fix it.

FAQ 2010-07-02

1 2 3 4 5 다음