検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

テクニカルサポート

電子計測

製品番号で検索:

1-25 / 106

並べ替え
What is Keysight's Windows 7 to Windows 10 Migration Schedule?
We are beginning the transition of our Windows based instruments from Windows Embedded Standard 7 to Windows 10 IoT Enterprise. Click on the link for additional information.

FAQ 2019-08-28

What is the CPU / Storage / Windows OS history?
The history of CPU type/memory size, storage type/size, windows OS is listed in the table.

FAQ 2018-08-21

Does the noise figure application on the PNA-X (option 029) provide a full noise-parameter system (tuners and software)?
No, we don’t provide a full noise-parameter system. Click on the question for additional information.

FAQ 2017-06-28

Is there a software application for the 8714ES to calculate K factor?
No, there is not a software application to calculate K factor for the 8714ES.

FAQ 2017-06-28

Is there a software application for the E5062A to calculate K factor?
No, there is not a software application to calculate K factor for the E5062A.

FAQ 2017-06-28

Can the PNA-X be configured to install Windows updates as they are pushed out by Microsoft?
Yes, any Windows based machine can be configured to install Windows updates.

FAQ 2017-06-28

Can antivirus programs run on the Windows based PNA-X?
Yes, antivirus programs can run on any Windows based machine.

FAQ 2017-06-28

What is the difference of software options between M9485A and PNA/ENA series VNA?
There is no difference for option 007/009/010. There are some differences for options 025, 028, 086 and 551.

FAQ 2017-05-25

Microsoft社によるWindows XPのサポート終了は、ENAにどのような影響を及ぼしますか?
Microsoft社は、2014年4月8日にWindows XPオペレーティング・システムのサポートを終了しました。このドキュメントは、いくつかの重大な疑問に答えます。

FAQ 2015-07-27

FieldFoxハンドヘルド・アナライザのカスタマ・サポート(すべてのFieldFoxモデル)
セントラルFieldFox Webサイトには、アップグレード、ファームウェア、データ・リンク・ソフトウェア、ユーザーズ・ガイド、プログラミング・ガイド、セキュアな環境での使用方法、使用可能な校正キットなどへのリンクが含まれています。

FAQ 2014-01-16

ENAのファームウェアのアップデートにUSBメモリを使用できますか?
モデルに依存します。

FAQ 2013-01-08

ENAでWindows の自動ログオンをオフ/オンすることはできますか?
できます。Windows の自動ログオンをオフまたはオンにするには、以下を実行します。

FAQ 2012-12-18

ENAに追加アプリケーションをインストールすることはできますか?
モデルによって異なります。

FAQ 2012-12-18

ENAでコンピュータ・ウイルスを検査するにはどうすれば良いですか?
モデルによって異なります。

FAQ 2012-12-18

FieldFox用GPSレシーバはありますか?
ファームウェア・リビジョンがA.05.33以降のFieldFoxには、GPS機能が追加されました。

FAQ 2012-08-30

How Can I Find What I Need in a Signal Analyzer Recording Faster?
If you have a very long Signal Analyzer recording, it is sometimes difficult to find the area of interest. There is no really good tool for this problem at this time, but here are some suggestions.

FAQ 2012-08-17

CalReady、QuickCal(負荷なし)、2ポート校正の中で最も正確な校正は?
RFポートに何も接続されていない場合は、CalReadyがテスト・ポートでの最も正確な校正方法です。

FAQ 2012-08-15

オプション100 VBAユーティリティ・プログラムが正しく動作しません。何が悪いのでしょうか?
オプション100を収録したフロッピー・ディスク内のVBAプログラムを実行する場合、ファームウェア・リビジョンA.02.00以上のENA-Lで実行すると問題が発生する可能性があります。

FAQ 2012-08-14

シグナル・アナライザで、パルス形式の信号を、適切に表示できない原因は?
Sweep Acquisition (掃引収集)設定が自動の場合、これらの信号を表示できないことがあります。Sweep Acquisition(掃引収集)設定をGSM信号に適した50または100に設定することを推奨します。

FAQ 2012-01-11

ENA-Lは871xシリーズのような内蔵Webページをサポートしていますか?
いいえ、していません。

FAQ 2011-10-07

The ENA / ENA-L was infected with the virus. What should I do?
Remove the LAN cable and perform system recovery.

FAQ 2011-10-07

ENAのウイルス対策に関するFAQ

FAQ 2011-10-07

8753Eベクトル・ネットワーク・アナライザのファームウェア・アップグレードはどこで入手できますか?
8753Eベクトル・ネットワーク・アナライザのファームウェア・アップグレードを入手するには、以下のURLをご覧ください。

FAQ 2011-02-15

[操作方法] PNA/PNA-L/PNA-Xのシステム・リカバリの方法は?
PNAシリーズ・サポートページをご覧ください。

FAQ 2011-02-02

[操作方法] PNA/PNA-L/PNA-Xのシステム・リカバリの方法は?
PNAシリーズ・サポートページをご覧ください。

FAQ 2011-02-02

1 2 3 4 5 次へ