検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

テクニカルサポート

電子計測

製品番号で検索:

絞込み

絞込みのリセット

トピック

コンテンツのタイプ

製品カテゴリ

1-25 / 50

並べ替え
What is the dimension and connector location of each modules of the M9485A?

FAQ 2017-05-19

[仕様] USBモジュラ型測定器は、Windows7をサポートしていますか?
はい、最新のKeysight Measurement ManagerにてWindows7 32bitをサポートしています。

FAQ 2013-06-24

[仕様] Keysight Measurement Managerから、U2701A/U2702Aを使う際、波形データ、画面画像、設定を保存することは出来ますか?
はい、波形データは、CSV形式にて保存可能です。また、オシロスコープの設定もSave/Recallできます。

FAQ 2013-06-24

[仕様] U2701A/U2702Aは、メモリ 32Mpts/16Mptsのデータはどうやって確認できますか?また、そのデータは外部に保存できますか?
32Mpts/16Mptsは、Keysight Measurement Managerを使って、外部に保存する事が可能です。

FAQ 2013-06-24

BenchLink データロガー・ソフトで,34970Aを何台、制御できますか?
一度に1台の34970Aしか制御できません。

FAQ 2011-12-20

34970A用のBenchLink データロガー・ソフト のマニュアルはありますか?
ソフトをPCにインストールする際に、一緒に電子マニュアルとしてインストールされます。

FAQ 2011-12-20

[仕様] Keysight Measurement Managerは、Windows Vistaでサポートされていますか?
はい、Keysight Measurement Manager バージョン 1.8.3.0以上にて、Windows Vista(Service Pack 1、Business, Ultimate, Enterprise, Basic, Home Premium Editionの各種パッケージ)をサポートしています。

FAQ 2010-11-03

[仕様] Keysight Measurement Manager (AMM) は、英語以外の言語設定もサポートしますか。
はい、Keysight Measurement Manager (AMM) は、英語以外の言語設定もサポートします。

FAQ 2010-11-02

[仕様] U2701A/U2702Aのdc垂直ゲイン確度はどのように計算しますか?
確度仕様は「±4%のフル・スケール」で表しています。

FAQ 2010-11-02

[仕様] U2701A/U2702Aは、USBのバスパワーで動作しますか?
U2701A/U2702Aは、USBのバスパワーで動作しません。必ず、標準付属しているAC電源アダプタ、もしくは、USBモジュラ型測定器用シャーシより電源供給を受ける必要があります。

FAQ 2010-11-02

[仕様] U2701A/U2702Aには、電源のオンオフスイッチはありませんか?
大変申し訳ございませんが、電源のオンオフスイッチはありません。AC電源アダプタの抜き差しで、電源のオンオフをしていただくことになります。

FAQ 2010-11-02

[仕様] U2701A/U2702Aには、マスクテスト機能やセグメントメモリ機能はありませんか?
大変申し訳ございませんが、マスクテスト機能、セグメントメモリ機能はサポートされていません。

FAQ 2010-11-02

[仕様] U2701A/U2702Aを2台使って、4chオシロとして使うことはできますか?
U2781A USBモジュラ測定器用シャーシを使うことで、4chオシロとして使うことができます。

FAQ 2010-11-02

[仕様] U2701A/U2702Aの最大入力電圧はどの程度でしょうか?
最大入力電圧は、30Vrms, 42Vpkです。

FAQ 2010-11-02

[仕様] U2701A/U2702Aで、アクティブプローブを使うことはできますか?
通常のBNC端子を持つプローブであれば、お使いになることができますが、制限があります。

FAQ 2010-11-02

Do you have anti-aliasing filter for U2300A and U2500A ?
No, we do not have anti-aliasing filter for our DAQs

FAQ 2010-09-22

IO ライブラリ・スイート:サポートされているインタフェースおよびオペレーティング・システムは?
Keysight IO ライブラリ・サポート・マトリクスをご覧ください。

FAQ 2010-09-08

IO Libraries Suite: What are the differences between Keysight IO Libraries Suite versions 14.0 and 14.1?
The major enhancement that has been added to version 14.1 is compatibility with National Instruments NI-488.2 API or I/O Library.

FAQ 2010-09-08

What is the clock rate for Digital Inputs(DI) and Digital Outputs(DO) of U23xxA and U25xxA USB Data Acquisition?
The DAQ DIO is not meant to measure DI with clock rate precision or to control frequency of digital output

FAQ 2010-07-18

VXIメインフレームの電源要求仕様はどのように計算すれば良いのでしょうか?
モジュールの有無に関らず、VXIメインフレーム本体の、電源要求仕様となります。

FAQ 2010-05-11

Is number of bits the only factor to look at if I'm measuring at very low voltage say 5mVpp?
No it is not. Often times, you will have to look at the Gain Error and Offset Error as well as...

FAQ 2010-05-10

No Title
Instead of the ("Counter value"/"48 x 10^6") as the duration in seconds taken to count, it is...

FAQ 2010-05-10

Is the USB connection of U2300A,U2500A and U2600A optically coupled?
No. It is not.

FAQ 2010-03-22

What does ENOB of 13.3 bit means in the specification sheet?
ENOB = (SINAD-1.76)/6.02 Overall Accuracy = ENOB (Effective Number of Bits)....

FAQ 2009-12-15

How do I know what is the best sampling rate to use for my measurement?
Typically if you follow Nyquist theory, your sampling rate should be 2x the highest frequency of the incoming signal that you are measuring. However, we recommend that you use 5x...

FAQ 2009-09-29

1 2 次へ