検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

テクニカルサポート

電子計測

製品番号で検索:

絞込み

絞込みのリセット

トピック

コンテンツのタイプ

製品カテゴリ

1-25 / 222

並べ替え
How to measure output frequency of E4981A Capacitance Meter?
To measure the output frequency of E4981A Capacitance Meter, interface box (Keysight part number: 04294-61002) is required…

FAQ 2017-09-20

What is the difference between the Integrated true-mode stimulus application (opt 460) and the Differential and I/Q devices application (opt 089)?
The Integrated TMSA and the DIQ both simplify measurements of differential (balanced) devices. The two applications however, are used for different measurements. Click on the question for additional information.

FAQ 2017-06-28

When using the DIQ application, what happens when I set the internal receiver to measure beyond the frequency range of my instrument?
Data for frequencies beyond the instrument hardware limitations is extrapolated from the hardware’s maximum and minimum limits. Click on the question for additional information.

FAQ 2017-06-28

What termination model (Balanced vs. Unbalanced) should I use for my M8000 BERT?
For M8000 (M8041A/51A/61A/62A) BERT data outputs, a Termination Model must be selected in the Amplifier section of the Parameters window, Balanced or Unbalanced.

FAQ 2016-07-08

【VSA】【SG】RF信号をキャプチャして信号源で再生することはできますか?
はい。ベクトル・シグナル・アナライザを使用することで、RFキャプチャ信号を信号源から再生することが可能です。

FAQ 2016-02-03

802.11afとは?Keysightに802.11afデバイス向けのソリューションはありますか?
Keysightの802.11af向けソリューションについてご確認いただけます。

FAQ 2014-11-05

When automating markers on the ENA is it possible to programmatically query the indicated inductance or capacitance on a Smith Chart?
The inductance / capacitance information cannot be directly queried via the automation interfaces. The inductance (positive reactance, top half of the Smith Chart) or capacitance (negative reactance, lower half of the Smith Chart) is not available as an automation query.

FAQ 2014-08-11

Is there a summary of available cable test methods when using the FieldFox Hand Held portable analyzers?
Yes. Please refer to the FieldFox Hand Held Cable Test details and methods below.

FAQ 2014-08-11

Why does my FieldFox spectrum analyzer preamplifier increase the noise floor when engaged?
The FieldFox spectrum analyzer preamplifier selection will normally reduce the displayed noise floor when activated. However, if the FieldFox RF attenuation AUTO selection is set to ON then the preamp may not reduce the noise floor.

FAQ 2014-03-03

FieldFoxハンドヘルド・アナライザのカスタマ・サポート(すべてのFieldFoxモデル)
セントラルFieldFox Webサイトには、アップグレード、ファームウェア、データ・リンク・ソフトウェア、ユーザーズ・ガイド、プログラミング・ガイド、セキュアな環境での使用方法、使用可能な校正キットなどへのリンクが含まれています。

FAQ 2014-01-16

Can I do voltage measurement using the U2802A rather than temperature measurement?
Yes, you can do voltage measurement easily by using the Keysight Measurement Manager (AMM)...

FAQ 2013-11-17

PNAシリーズのベクトル・ネットワーク・アナライザでは、Touchstone(SnP)ファイルを折り返しのない位相で保存することはできますか?
はい、できます。PNAシリーズのベクトル・ネットワーク・アナライザは、Touchstone(SnP)ファイルを折り返しのない位相として位相情報を保存することができます。Touchstoneファイルの保存で折り返しのない位相を実現するには、次の手順を実行します。

FAQ 2013-09-02

Signal Studioに関する情報やAPIを使用したサンプル・プログラムはどこにありますか?
パルス・ビルディング用Signal Studioのヘルプ・ファイルに情報が掲載されています。サンプル・プログラムは同ファイルの「APIコントロール」の章にあります。

FAQ 2013-08-28

MXA/PXA シグナル・アナライザで5 GHzにて160 MHz幅のOFDM信号を表示しています。信号全体が表示されない理由は?
測定器のプリセレクタによって、MXA/PXA入力の帯域幅が制限されているためです。

FAQ 2013-08-20

ENA 6 シリーズの周波数掃引にスウェプト掃引モードはありますか?
波数掃引にはステップ掃引モードしかありません。

FAQ 2013-04-25

Uncertainty Calculators. What is the Accuracy of My Measurements?
Whether you are a novice or experienced user of Keysight test equipment, you may sometimes need more details to answer the question “How accurate are these measurements?” Learn more important details and download the following uncertainty calculators.

FAQ 2013-02-28

Vector Network Analyzer Uncertainty Calculator, What is the Accuracy of My Measurements?
No matter whether you are an experienced or novice user of vector automatic network analyzers, you may have asked "How accurate are these measurements?"

FAQ 2013-01-13

ENA 7シリーズ用の詳細な測定例はありますか?
はい、できます。ENAヘルプ・ファイルには、いくつかの測定例が含まれています。

FAQ 2013-01-08

Keysight ENAシリーズ ネットワーク・アナライザでは、出力ソース・ブランキングを掃引終了ごとにオーバライドできますか?
はい、掃引の再トレースに対する出力ソース・ブランキングは、Initial Source Port Control機能をオフにすることにより防止できます。

FAQ 2013-01-08

How much time/frequency error is introduced by the Custom Profile or Custom I/Q resampling?
After using the formula to calculate the number of resampled data points, work backwards to determine the error.

FAQ 2012-12-28

Why can’t I view a help file downloaded from the Keysight website?
After downloading the file to your PC, open it from the location it was saved and a security warning appears. To view the help system, clear the checkmark from the "Always ask before opening this file" check box.

FAQ 2012-12-28

How many measurements do I need to make and how long is the predistortion data good?
The number of measurements needed depends on the number of parameters that are changed. The calibration (measurement data) could be valid for two days or longer.

FAQ 2012-12-28

Do corrections work with frequency and amplitude offsets?
Yes, however, the amplitude flatness accuracy is set by the spectrum analyzer flatness accuracy across the signal bandwidth...

FAQ 2012-12-28

What happens to nested patterns and off-time packets in pulse mode?
Nested patterns are flattened. This means that a single trigger will not play the entire pattern. It merely steps into the pattern and plays the first pulse. The next trigger plays the next pulse, etc. Off-time packets are ignored in pulse mode.

FAQ 2012-12-28

What is the best configuration for wideband I/Q modulation?
An E8267D Option 016 or an N8212A Option 016 signal generator with an M8190A arbitrary waveform generator

FAQ 2012-12-28

1 2 3 4 5 6 7 8 9 次へ