이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

기술 지원

전자 측정

모델 번호 입력:

1-9 / 9

정렬방식:
키사이트, 애질런트 및 휴렛팩커드의 단종된 테스트 장비에 대한 매뉴얼은 어디에서 확인할 수 있습니까?
대부분의 키사이트 제품의 PDF 매뉴얼은 제품 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 다른 벤더들도 예전 매뉴얼을 제공합니다.

FAQ 2014-08-01

My Keysight LXI based SICL / LAN instrument is timing out on the LAN connection under automation control. Is it possible to avoid this LAN timeout?
Yes, please access the LXI based instruments web server by entering the instruments IP address into a web browser. If the LAN has timed out it maybe necessary to cycle the power button.

FAQ 2014-01-28

+5Vdc 솔레노이드 구동 레벨로 감쇠기나 스위치를 구동할 때 키사이트에서는 어떤 감쇠기/스위치 드라이버를 권장합니까?

FAQ 2010-11-24

What is the static state current consumption for the various Keysight programmable step attenuators?
Keysight Programmable Step Attenuators require a 20 mS pulse duration to engage a selected attenuator section.

FAQ 2010-07-02

N2276B를 사용하여 마이크로웨이브 스위치를 구동할 때 적합한 스위치 옵션은 무엇입니까?

FAQ 2005-05-05

N2276A 또는 N2276B를 사용하여 외부 감쇄기를 구동할 때 적합한 감쇄기 옵션은 무엇입니까?

FAQ 2005-05-05

N2276A에서 제공하는 스위치에는 어떤 것이 있습니까?

FAQ 2005-05-05

N2276A 및 N2276B 멀티플렉서는 3499B 메인프레임과 호환됩니까?

FAQ 2005-05-05

Do the N2276A/B Switch/Attenuator Driver Cards Support Control of the 84904M, 84905M, and 84908M 50 GHz Attenuators?
Although the attenuators have not been formally tested with the N2276A/B, it is expected that the driver cards provide full compatibility.

FAQ 2005-04-08