検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

テクニカルサポート

電子計測

製品番号で検索:

1-20 / 20

並べ替え
Why is readback voltage/current different from actual value when the recall function is used after power cycling the unit?
Users may encounter incorrect voltage/current readback reading under the following conditions

FAQ 2019-02-27

既に販売が完了したKeysight、AgilentおよびHewlett-Packard(HP)のテスト機器のマニュアルはどのように入手できますか?
ほとんどのKeysight製品にPDFマニュアルがあり、製品ページで入手することができます。Keysightのベンダも古いマニュアルを提供しています。

FAQ 2014-08-01

66xxA, 68xxB, N330A and E36xxA: Determining the Correct Line Voltage Option to Order for a Power...
Some power products use lots of power, far beyond the range of typical electronic products with which we are familiar. This makes choosing the correct line voltage option more challenging.

FAQ 2008-09-22

What types of memory are installed into the Keysight N3300A and N3301A DC electronic load mainframes?
Please refer to the document linked to this page for a comprehensive listing of internal memory information for N3300A and N3301A DC electronic load products.

FAQ 2006-11-15

What types of memory are installed into Keysight N3302A, N3303A, N3304A, N3305A, N3306A, and N3307A DC electronic load mainframes?
Please refer to the document linked to this page for a comprehensive listing of internal memory information for Keysight N3302A, N3303A, N3304A, N3305A, N3306A, and N3307A DC electronic load products.

FAQ 2006-11-15

How do I clear non-volatile memory locations for security purposes?
For Keysight Model 66000A, each module has 5 states where data can be saved (0 to 4). State 'zero' is the wake-up state. To clear all states, save ZERO into each state.

FAQ 2006-10-21

Keysight 電子負荷は直列と並列のどちらでも使用できますか?
並列で使用することは想定していますが、直列で使用することは想定していません。

FAQ 2006-04-11

電子負荷の電流スルー・レートをフロントパネルおよびGPIB経由で設定する際の単位は何ですか?
N3300AシリーズはA/s、6060B、6063B等はA/μsになります。

FAQ 2006-04-11

How do I get my N3300/01A to output a negative going trigger pulse?
The trigger out of the N3300/01A electronic load mainframes is a positive pulse. Many electronic instruments require a negative pulse for a trigger in signal. The workaround is to use the digital port functionality of the electronic load. The d...

FAQ 2006-04-10

電源をグランドから浮かせて使用できますか?
使用できますが、状況に応じて判断ください。

FAQ 2003-06-26

606xBおよび6050xBシリーズ電子負荷で、電源をオンにしたときの起動時電圧および電流設定はどうなっていますか?
工場設定ステートは通常は0 Vおよび0 Aです。

FAQ 2003-06-26

DC電源と被試験デバイス(DUT)との間の長いケーブルによって生じた電圧降下を補正するにはどうすればいいですか?
リモート・センシングを使用します。

FAQ 2003-06-18

すべての電源製品に校正証明書が付属していますか?
一部の製品には付属しません。

FAQ 2003-06-04

Keysight電源製品の現在付属する校正証明書に日付がありますか?
ございます。

FAQ 2003-06-04

別々のDC電源の出力を同時にオン/オフするように同期させるにはどうすればいいですか?
リンク先詳細をご参照ください。

FAQ 2003-06-04

電子負荷606xBや605xAの抵抗の確度を求めるにはどうすればいいですか?
リンク先詳細をご参照ください。

FAQ 2003-06-04

606xBまたは6050xA電子負荷を、3 V未満で仕様の性能のまま使用する方法はありますか?
あります。

FAQ 2003-06-04

Keysight電源は、0から10 Vの信号源を使って0 Vからフル出力電圧までプログラムできますか?
Keysight電源の一部で可能です。

FAQ 2003-06-04

電子負荷(6050A,6051A,6060B,6063B)は電源OFF時の電子負荷の入力は短絡されてしまいますか?
電源が落ちても電子負荷の入力は開放または短絡しません。

FAQ 2002-09-06

605xB and 606xB: Electronic Loads Constant Resistance Resolution

FAQ 2002-06-27