这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家交流

技术支持

电子测量

按产品型号支持:

26-50 / 524

排序:
ENA 6 系列的频率扫描是否提供扫描模式?
不提供,E5061A/62A 和 E5061B 的频率扫描仅提供步进扫描模式。

FAQ 2013-04-25

Can I order the replacement part of 16089E's clips?
When the clip is faulty, please proceed to place a new order on 16089E or purchase the spare Kelvin Clip Leads.

FAQ 2013-03-17

能否使用 USB 存储器来更新 ENA的固化软件?
这要视型号而定。

FAQ 2012-12-28

Is it possible to programmatically receive the displayed low/high stimulus values when using the "CALC1:MARK:BWID:DATA?" bandwidth query results?
When manually configuring the ENA network analyzer via the Marker – Marker Search – Bandwidth ON, the manual process results in low and high stimulus values as displayed on the analyzer’s front panel.

FAQ 2012-12-20

能否在 ENA 中禁用或启用 Windows 的自动登录功能?
能。为了在无域系统中禁用或启用 Windows 的自动登录功能,请执行以下步骤:

FAQ 2012-12-18

Keysight ENA 系列网络分析仪能否覆盖每次扫描结束时的输出源消隐?
能,您可以通过关闭“初始源端口控制”功能来预防回扫上的输出源消隐。

FAQ 2012-12-18

“电子校准置信度检查”和网络分析仪“系统验证”测试有什么区别?
电子校准置信度检查是测量使用机械校准件或电子校准件进行校准的精度。系统验证测试帮助网络分析仪用户验证他们的网络分析仪是否……

FAQ 2012-12-18

在 ENA 6 系列上,能否像 871x 仪器那样使用 Supr Avoid ON/OFF 功能?
不能。该功能始终为 ON(启用)状态。

FAQ 2012-12-11

ENA 支持什么机械校准套件和电子校准件?
请参见下面的文档……

FAQ 2012-12-11

在 ENA 6 系列上,能否使用扫频扫描(swept sweep)模式?
不能。ENA 6 系列只支持步进扫描模式。

FAQ 2012-12-11

7 系列与 ENA 6 系列有哪些不同特性?
下面是 ENA 7 系列与 ENA 6 系列的不同点。

FAQ 2012-12-11

ENA 的 CPU 时钟速度和存储器大小是多少?
参见以下数据。(截止到 2012 年 7 月)

FAQ 2012-12-11

ENA 6 系列选件 100(故障定位)与 ENA 选件 010(时域)有什么不同?
两个选件均能够进行时域转换。ENA 6 系列选件 100 主要用于分析电缆特征.....

FAQ 2012-12-11

我应该在何时执行系统恢复?
我应该在何时执行系统恢复?

FAQ 2012-12-11

我能否在 ENA 上安装其它应用软件?
这要视型号而定……

FAQ 2012-12-11

如何在 ENA 上检查计算机病毒?
这要视型号而定……

FAQ 2012-12-11

ENA 6 系列是否支持用户表征的电子校准件?
不支持。

FAQ 2012-12-10

两端口的ENA可以测量混合模式的S参数吗?
能。等式编辑器功能使 2 端口 ENA 能够对混频模式 S 参数进行实时计算。

FAQ 2012-12-10

ENA 6 系列是否支持直接采样器测量和用户比率测量?
不支持。

FAQ 2012-12-10

16380C 选件升级
16380C 选件升级

FAQ 2012-12-06

在 Keysight E4980A 中,什么是“直流电源选件 001(±10 VDC 最大值)”及其用法?
E4980A 选件 001 的增强性能概述——“增强功率和直流偏置选件”

FAQ 2012-12-02

Should I update I/O library version? (Automatic Update)
Keysight I/O Library is preinstalled in the E4982A.

FAQ 2012-10-25

PDF PDF
How should I set measurement points in BIN sorting of E4982A?
Setting of measurement points in BIN sorting of E4982A is independent of the selection of measurement points in the measurement display (single point measurement or list measurement).

FAQ 2012-08-01

How should I set measurement points in BIN sorting of 4287A?
Setting of measurement points in BIN sorting of 4287A is independent of the selection of measurement points in the measurement display (single point measurement or list measurement).

FAQ 2012-08-01

4294A 选件升级

FAQ 2012-07-24

以前 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 下一页