이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

기술 지원

전자 측정

모델 번호 입력:

26-31 / 31

정렬방식:
8970B 노이즈 피겨 분석기에서 오류 코드 42는 무엇을 나타냅니까?
이 오류는 시스템 국부 발진기(LO)가 Special Function 40.1을 통해 지정된 주소의 GPIB 버스에 있지 않을 때 발생합니다.

FAQ 2005-03-08

다양한 키사이트 노이즈 소스의 절대 출력 레벨은 어느 정도입니까?

FAQ 2004-07-27

8970B와 N897xA 시리즈 노이즈 지수 분석기(NFA) 사이에 측정 데이터 상관 관계를 개선시킬 방법이 있습니까?

FAQ 2004-07-27

8970B: 노이즈피겨측정값을 GPIB와 VEE를 통해 수집하는 방법
.

FAQ 2003-11-04

NFA시리즈의 최소감도는 얼마인가요?
감도는 spec화되어있지않습니다.

FAQ 2003-09-18

How can I use the 8360 Series of Synthesizer as 8970B/S System LO?
To use the 8360 series of synthesizer as 8970B/S System LO, the language switch setting at the rear panel of the synthesizer should be set to 1...

FAQ 2002-10-25

이전 1 2