Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Техническая поддержка

Электронные измерения

Поддержка по номеру модели:

Уточнить список

убрать все фильтры

По типу содержания

По типу оборудования

1-25 из 1602

Упорядочить:
MATLAB IQtools
Example MATLAB application to generate multi-tone, pulsed radar, digital modulation and high-speed serial data signals. Works in conjunction with Keysight high-speed AWGs and Vector Signal Generators.

Образец работы по программированию 2019-10-24

ZIP ZIP 4.08 MB
[Method of Implementation] Ethernet Cable Test

Образец работы по программированию 2019-10-02

VBA project file for 10GBASE-KR/40GBASE-KR4 Ethernet Interconnect Tests

Образец работы по программированию 2019-10-02

ZIP ZIP 22 KB
MATLAB M9384B Measurement Guide Programming Examples
MATLAB M9384B Measurement Guide Programming Examples

Образец работы по программированию 2019-09-10

E4980A/AL Data Transfer Program (Excel VBA)
E4980A/AL Data Transfer Program (Excel VBA)

Образец работы по программированию 2018-11-22

XLS XLS 92 KB
MATLAB sample program
MATLAB sample program on how to convert the data return by TRACe:DATA? to a plot to show the trace in MATLAB.

Образец работы по программированию 2018-07-25

ZIP ZIP 1 KB
[VBA Sample Program] Resistivity Measurement of Insulating Materials for B2985A/87A
VBA sample program for B2985A/87A electrometers/high resistance meters to measure volume and surface resistivity of insulating materials by using the N1424A/B/C Resistivity Cell. Operation guide and requirements are included in the Microsoft® Excel file.

Образец работы по программированию 2018-06-29

Resistivity measurement sample program using an electrometer
Volume and surface resistivity measurement of insulating material by using the N1424A/B/C Resistivity Cell.

Образец работы по программированию 2018-06-29

E4980A/AL Data Transfer Program (Excel VBA)
This program (a VBA macro for Microsoft Excel) transfers the list sweep measurement data from the E4980A to a PC.

Образец работы по программированию 2018-06-14

System-Level Rise and Fall Time Verification Utility
A utility to verify system-level rise and fall Time performance of the N1921/2A wideband power sensor.

Образец работы по программированию 2018-03-06

ZIP ZIP 97 KB
Waveforms for power simulation
Several power waveforms including AC waveforms with phase control, full and half wave signals for filter testing.

Образец работы по программированию 2018-02-01

ZIP ZIP 506 KB
E4990A material measurement software - trial version
This program assists material measurements (permittivity or permeability) using the E4990A Impedance Analyzer with the 16451B Dielectric Test Fixture, the 16452A Liquid Test Fixture, and the 16454A Magnetic Material Test Fixture. This program is a VBA macro for Microsoft Excel, performs instrument setup and calibration, data transfer, parameter conversion, and data plot. Note: the expiration date of this trial version software is April. 10, 2018.

Образец работы по программированию 2018-01-29

ZIP ZIP 5.68 MB
A Program to retrieve Cal Factor for Power sensor.
A Program to retrieve Cal Factor for Power sensor.

Образец работы по программированию 2017-11-29

ZIP ZIP 43 KB
Get Screen Image, VISA library, Python 3.5
This script shows how to save a screen image from an InfiniiVision oscilloscope to a PC.

Образец работы по программированию 2017-04-28

ZIP ZIP 2.32 KB
Get *IDN? Query Results, VISA COM library, C#
This sample program sends a *IDN? SCPI query to an instrument to get its identification string. The result is displayed on a MS Windows Console.

Образец работы по программированию 2017-04-28

ZIP ZIP 41.79 KB
Acquisition Synchronization, Two Simple Methods, MATLAB
This script shows how to properly initialize a Keysight InfiniiVision or InfiniiVision X-Series oscilloscope and synchronize an acquisition using the blocking :DIGitize command.

Образец работы по программированию 2017-04-28

ZIP ZIP 328.53 KB
Get Screen Image and Waveform Data and Save to USB Thumb Drive, VISA library, Python
This script shows how to save a screen image and waveform data to a USB stick, with error checking.

Образец работы по программированию 2017-04-28

ZIP ZIP 5.50 KB
Get *IDN? Query, Screen Image, and Waveform Data Results, VISA COM library, VBA
This sample program performs three different tasks: 1) sends a *IDN? query to the instrument and reads back the ID string, 2) captures and saves a screen image from the oscilloscope, and 3) gets the oscilloscope's waveform data from channels 1 and 2.

Образец работы по программированию 2017-04-28

ZIP ZIP 1.30 MB
Get Waveform Data (Brute Force), VISA library, Python
This script shows how to pull the waveform data from the analog channels for already acquired data and save it to a computer. It shows how to determine which channels are on and have data, how much data, get the data into an array, scale data for each channel, and save/recall it to/from disk in both csv and Python Numpy formats.

Образец работы по программированию 2017-04-28

ZIP ZIP 13.62 KB
Acquisition Synchronization, Two Simple Methods, VISA library, Python
This script shows the two best synchronization methods for all InfiniiVision and InfiniiVision X-Series oscilloscopes. Benefits and drawbacks of each method are described.

Образец работы по программированию 2017-04-28

ZIP ZIP 338.73 KB
Get Segmented Memory Time Tags, Waveforms, and Measurement Results, VISA library, Python
This script can get waveforms and measurements from analog channels for segmented memory already acquired on an InfiniiVision oscillocope. It can also get time tags and produce an averaged segment for each analog channel.

Образец работы по программированию 2017-04-28

ZIP ZIP 8.17 KB
Get InfiniiVision Oscilloscope Screen Image, LabVIEW
This sample program captures and saves a screen image from the InfiniiVilsion oscilloscope.

Образец работы по программированию 2017-04-28

ZIP ZIP 48.93 KB
Get Waveform Data, LabVIEW
This sample program gets waveform data from the oscilloscope.

Образец работы по программированию 2017-04-28

ZIP ZIP 69.15 KB
Save Multiple Waveforms to a Binary File with Averaging, VEE
This sample program saves multiple waveforms to a binary file with averaging.

Образец работы по программированию 2017-04-28

ZIP ZIP 4.06 KB
Get Screen Image, VISA library, Python (2.7)
This script shows how to save a screen image from an InfiniiVision oscilloscope to a PC.

Образец работы по программированию 2017-04-28

ZIP ZIP 3.27 KB

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... Следующие