이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

기술 지원

전자 측정

모델 번호 입력:

상세 분류

상세분류 제거

주제별

분야별 검색결과

제품 카테고리별

1-12 / 12

정렬방식:
키사이트, 애질런트 및 휴렛팩커드의 단종된 테스트 장비에 대한 매뉴얼은 어디에서 확인할 수 있습니까?
대부분의 키사이트 제품의 PDF 매뉴얼은 제품 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 다른 벤더들도 예전 매뉴얼을 제공합니다.

FAQ 2014-08-01

NI GPIB 카드와 키사이트 GPIB 카드 및 컨버터는 같은 시스템에서 작동 가능 합니까? 같이 작동하기 위해서는 어떤 구성이 필요한가요?
예. 원하는 셋업에 따라 VISA나 Keysight 488 설정을 구성해야 할 수도 있습니다.

FAQ 2010-09-08

Where can i find the declaration of confirmity (DoC) for GPIB cable?
GPIB cable has no risk for safety hazards

FAQ 2010-05-10

Why USB modular instruments (U272XA, U2741A, U2751A and U2761A) is not detectable by E5813A?
PC is failed to enumerate the USB modular instrument.

FAQ 2010-04-09

Is U2723A compatible with E5813A?
No

FAQ 2010-03-22

Is U2722A compatible with E5813A?
No

FAQ 2010-03-22

IO Libraries Suite: 키사이트 GPIB 카드나 컨버터를 NI-488.2로 작성한 타사 소프트웨어와 함께 사용할 수 있습니까?
예. IO Libraries Suite 14.1 출시로 그리고 계속해서 이후 버전 출시로, 이제 키사이트 GPIB 카드나 컨버터를 NI-488.2로 작성한 타사 소프트웨어와 함께 사용할 수 있습니다.

FAQ 2009-08-23

IO Libraries Suite: NI-488.2 및 Keysight IO Libraries Suite를 활용하는 어플리케이션을 사용하고 있는데 또 따로 설치해야 하는 소프트웨어가 있나요?

FAQ 2009-08-23

ENA에서, 임베디드 GPIB 인터페이스를 사용해서 파워 미터 교정을 제어하고 수행할 수 있습니까?
키사이트 82357A/B USB/GPIB 인터페이스가 필요합니다.

FAQ 2009-08-16

Why doesn't Windows® detect new hardware when I plug the E5813A USB Hub into the computer?
The new hardware is not detected when you plug the E5813A USB Hub into the computer because the PC driver may not be installed properly....

FAQ 2009-01-12

What will happen to the E5810A LAN/GPIB Gateway (with firmware revision A.01.05) when it is powered ON for 5 minutes without a LAN connection?
When the E5810A (with firmware revision A.01.05) is powered ON for 5 minutes without a LAN connection, a static IP will be assigned….

FAQ 2008-09-25

Keysight IO Libraries Suite 14.2 외에 별도의 드라이버가 있어야 82357B가 작동합니까?
82357B는 Keysight IO Libraries Suite 14.2와 호환되나 외장형 드라이버를 설치해야 합니다. 사용자들은 82357B와 함께 들어있는 CD에서 드라이버를 설치하거나 웹사이트에서 드라이버를 다운로드할 수 있습니다.

FAQ 2008-09-22