这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家交流

技术支持

电子测量

按产品型号支持:

1-25 / 231

排序:
Is it possible to develop specific macros for E5061B to support TRL cal or the unknown thru method under a 9-term calibration method?
Yes, it is possible to perform a user developed 8-term calibration, like TRL, using an external program for the E5061B. Click on the question for additional information.

FAQ 2017-06-28

I am using an electronic load to draw current into my DUT, but when I draw current the voltage drops. Why is this happening?
A voltage drop will appear across this impedance as current flows through it in accordance with Ohm’s Law. Click on the question for additional information.

FAQ 2017-06-28

什么是增强型过载检测和电源跳闸功能?
从 2015 年秋季起,E5061B 选件 115/117/135/137/215/217/235/237 开始标配增强型过载检测和电源跳闸功能。E5061B 选件 3L5 不具备这种功能。

FAQ 2016-01-28

What are the differences between the E4980A and 4284A?
Most of the E4980A functions are compatible with the 4284A's. Since some enhancements and updates of functionality are incorporated in the E4980A, there are primary differences summarized in the table.

FAQ 2014-04-07

我可以在哪里找到是德科技、安捷伦和惠普的已停产测试与测量设备手册?
是德科技的大部分产品页面都能提供 PDF 版本手册。另外,其他厂商也可能提供旧版手册。

FAQ 2013-05-29

ENA 6 系列的频率扫描是否提供扫描模式?
不提供,E5061A/62A 和 E5061B 的频率扫描仅提供步进扫描模式。

FAQ 2013-04-25

能否使用 USB 存储器来更新 ENA的固化软件?
这要视型号而定。

FAQ 2012-12-28

Is it possible to programmatically receive the displayed low/high stimulus values when using the "CALC1:MARK:BWID:DATA?" bandwidth query results?
When manually configuring the ENA network analyzer via the Marker – Marker Search – Bandwidth ON, the manual process results in low and high stimulus values as displayed on the analyzer’s front panel.

FAQ 2012-12-20

Keysight ENA 系列网络分析仪能否覆盖每次扫描结束时的输出源消隐?
能,您可以通过关闭“初始源端口控制”功能来预防回扫上的输出源消隐。

FAQ 2012-12-18

在 ENA 6 系列上,能否像 871x 仪器那样使用 Supr Avoid ON/OFF 功能?
不能。该功能始终为 ON(启用)状态。

FAQ 2012-12-11

在 ENA 6 系列上,能否使用扫频扫描(swept sweep)模式?
不能。ENA 6 系列只支持步进扫描模式。

FAQ 2012-12-11

7 系列与 ENA 6 系列有哪些不同特性?
下面是 ENA 7 系列与 ENA 6 系列的不同点。

FAQ 2012-12-11

ENA 6 系列选件 100(故障定位)与 ENA 选件 010(时域)有什么不同?
两个选件均能够进行时域转换。ENA 6 系列选件 100 主要用于分析电缆特征.....

FAQ 2012-12-11

ENA 6 系列是否支持直接采样器测量和用户比率测量?
不支持。

FAQ 2012-12-10

两端口的ENA可以测量混合模式的S参数吗?
能。等式编辑器功能使 2 端口 ENA 能够对混频模式 S 参数进行实时计算。

FAQ 2012-12-10

在 Keysight E4980A 中,什么是“直流电源选件 001(±10 VDC 最大值)”及其用法?
E4980A 选件 001 的增强性能概述——“增强功率和直流偏置选件”

FAQ 2012-12-02

How should I set measurement points in BIN sorting of 4287A?
Setting of measurement points in BIN sorting of 4287A is independent of the selection of measurement points in the measurement display (single point measurement or list measurement).

FAQ 2012-08-01

How should I set measurement points in BIN sorting of E4982A?
Setting of measurement points in BIN sorting of E4982A is independent of the selection of measurement points in the measurement display (single point measurement or list measurement).

FAQ 2012-08-01

What is required to use Remote UI for the E4991A?
You need to prepare the following items: the E4991A, a PC, the E4991A VBA software (E4991A_vba.msi) included in the furnished CD-ROM and, LAN environment. For details, please refer to chapter 10 "Using LAN" of the E4991A operation manual.

FAQ 2012-05-10

ENA 是否支持 USB 鼠标或键盘?

FAQ 2012-04-17

能否在 ENA 上生成标准文件?

FAQ 2012-04-17

ENA 6 系列能否像 871x 一样支持混频器测量?
不支持。

FAQ 2012-04-17

ENA 是否为有源探头提供探头电源连接?

FAQ 2012-04-17

ENA 6 系列能否像 871x 一样提供用户定义的 BEGIN 键?
E5061A/62A 和 E5061B 的“载入&运行”等同于用户定义的 BEGIN 键。

FAQ 2012-04-17

ENA 6 系列是否支持条形码阅读器?

FAQ 2012-04-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一页