这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家交流

技术支持

电子测量

按产品型号支持:

缩小范围

去除所有优化

按主题

按内容类型

按产品类别

1-13 / 13

排序:
微软终止支持 Windows XP,对我的 ENA 有何影响?
自 2014 年 4 月 8 日起,微软已终止对 Windows XP 操作系统的支持,本文将帮助您回答某些重要的问题。

FAQ 2015-07-27

微软终止支持 Windows XP,对我的 E4982A 有何影响?
自 2014 年 4 月 8 日起,微软已终止对 Windows XP 操作系统的支持。本文将帮助您回答某些重要的问题。

FAQ 2014-07-15

什么是 CPU / 存储器 / Windows 操作系统的历史记录?
CPU 类型/内存大小、存储器类型/容量、Windows 操作系统的历史记录等均在表格中列出。

FAQ 2014-04-28

能否使用 USB 存储器来更新 ENA的固化软件?
这要视型号而定。

FAQ 2012-12-28

能否在 ENA 中禁用或启用 Windows 的自动登录功能?
能。为了在无域系统中禁用或启用 Windows 的自动登录功能,请执行以下步骤:

FAQ 2012-12-18

我能否在 ENA 上安装其它应用软件?
这要视型号而定……

FAQ 2012-12-11

如何在 ENA 上检查计算机病毒?
这要视型号而定……

FAQ 2012-12-11

Keysight ENA-L是否与871x系列类似,支持内置网页?
不。ENA-L包括型号E5061A和E5062A,与前身871x不同的是,它们没有内置网页服务器。

FAQ 2011-10-07

Anti-Virus FAQ for ENA

FAQ 2011-10-07

ENA 和 ENA-L 感染了病毒,应该怎么办?
客户应该在第一时间除去网络线并执行系统恢复。

FAQ 2011-10-07

Does Sweep End signal output on 24-bit I/O port of the 4294A have similar definition as End of Measure (EOM) signal on LCR meters?
Sweep End signal means the end of entire sweep measurement, not the end of measurement at each sweep point.

FAQ 2010-07-02

Can I use any instrument driver supporting the 4294A?
Yes. The LabView driver for the 4294A is available.

FAQ 2008-05-26

Is it possible to parallel more than 2 units of the 42841A to expand bias current output range?
No. Instrument does not have firmware to control more than 2 units of the 42841A. In addition, connecting more than 2 units of the 42841A may cause an "OVLD" status due to possible imbalance of DC bias source and sink currents.

FAQ 2008-05-26