이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

기술 지원

전자 측정

모델 번호 입력:

상세 분류

상세분류 제거

주제별

분야별 검색결과

제품 카테고리별

1-20 / 20

정렬방식:
Is it possible to get an error log of incorrectly sent remote commands to my PSA, E4406A, EMC, or ESA Series Spectrum Analyzer?
Yes. PSA, E4406A and the ESA Series (with firmware A.08.00 and later) support this. You may turn Verbose error logging on through the front panel or remotely, SYST:ERR:VERBOSE ON

FAQ 2016-07-05

ENA에서 멀티포트테스트세트 없이 MWA 소프트웨어를 사용할수 있나요?
네 사용 할 수 있습니다.

FAQ 2013-07-17

85033E 30kHz~9GHz 교정 키트 위상의 어댑터가 일치합니까?
예.

FAQ 2011-10-07

For the InfiniiMax probes, what effect does the "Signal being probed" setting have? Why do I have to specify single-ended or differential?
Infiniium scopes and InfiniiMax differential probe amplifiers have a unique method of applying DC offset which considers whether the signal being probed is single-ended or differential...

FAQ 2010-10-06

NI LabVIEW가 내 82357A USB/GPIB 인터페이스와 통신할 수 있도록 하려면 어떻게 해야 합니까?
IO Libraries Suite를 설치하고 82357A를 구성하십시오. NI-VISA를 설치할 경우에는 구성 단계가 다를 수도 있습니다.

FAQ 2010-08-27

50 MHz 사양 이하에서 E5092A의 성능은?
측정 결과를 확인하십시오.

FAQ 2010-05-17

N5532A 센서 모듈의 주파수 범위는 어떻게 됩니까?
100kHz~4.2GHz, 10MHz~18GHz, 30MHz~26.5GHz 및 30MHz~50GHz.

FAQ 2010-04-13

My InfiniiMax probe fails calibration or does not accurately pick up the cal signal when I use the E2655A test fixture. What could be wrong?
The first step in troubleshooting a failed probe calibration should be to compare the actual signal and the probed signal. If the probed signal does not track the actual signal well, it is most likely due to a poor connection.

FAQ 2010-03-09

테스트 포트 수를 늘리기 위해 하나의 ENA에서 다수의 E5092A를 제어할 수 있습니까?
예, 하나의 ENA에서 최대 두 개의 E5092A를 제어할 수 있습니다.

FAQ 2009-12-02

Can we set up a set of different tests (i.e. different limit tests) with the MWA software?
Yes, you can manage up to ten different measurement setups on the same device with the MWA.

FAQ 2009-07-15

Can we control the MWA software from an external PC?
Yes, some functions on the MWA are supported for the remote control.

FAQ 2009-07-15

How do I confirm if my measurements can be performed with the selected configuration of the E5092A?
The MWA software for the ENA recognizes the architecture of the E5092A, and automatically detects measurement paths that can not be performed with the selected switching configuration.

FAQ 2009-07-15

Can I convert my MWA file of the E5091A Multiport Test Set for utilizing with the E5092A Configurable Multiport Test Set?
Yes, you can convert your MWA file for the E5092A by selecting the equivalent configuration to the E5091A.

FAQ 2009-07-15

Is there a sample file of the MWA software that I can customize for my DUT?
Yes, MWA files of some example devices can be downloaded from Keysight web page.

FAQ 2009-06-22

E5092A를 사용하여 멀티포트 DUT에 DC 제어 전압을 공급할 수 있습니까?
예, E5092A에는 DUT에 공급할 수 있는 내부 DC 소스 기능이 있습니다.

FAQ 2009-05-25

표준 동축 커넥터와 고정밀 무슬롯 커넥터(PSC)의 차이는 무엇입니까?
고정밀 무슬롯 암 접점은 커넥터 인터페이스에서 반사 불확실성을 줄이는 데 사용됩니다. 무슬롯 접점은 암 중앙 컨덕터의 외경을 변경하지 않고도 수 핀 짝짓기를 통해 전기적으로 연결됩니다.

FAQ 2007-02-21

7mm(APC-7) 커넥터를 8753ES 7mm 테스트 포트에 연결 시 적절한 연결은 무엇입니까?

FAQ 2006-10-25

8510: When to use a sliding load

FAQ 2002-06-27

RF Connector: Type F Connector vs. Type FD

FAQ 2002-06-27

8510: Difference Between Lowband, Broadband, and Sliding Loads

FAQ 2002-06-27