Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Техническая поддержка

Электронные измерения

Поддержка по номеру модели:

Уточнить список

убрать все фильтры

По теме

По типу содержания

По типу оборудования

1-2 из 2

Упорядочить:
Can the counter make simultaneous measurements on channels 1 and 2?
No. The channels are independent and can be configured separately; however, they do not have separate processors.

FAQ 2015-09-21

Why will the counter not make low frequency measurements?
Verify the System Timeout setting by pressing Utility - Instr Setup - Time Out Settings. Turn the time out off or set it to a large value.

FAQ 2015-09-01