Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Техническая поддержка

Электронные измерения

Поддержка по номеру модели:

Уточнить список

убрать все фильтры

По теме

По типу содержания

По типу оборудования

1-4 из 4

Упорядочить:
Where can I find documentation for the PCIe Analyzer/Exerciser?
The best documentation is found in the online help installed on the controller.

FAQ 2009-08-25

What is the actual size of the E2960B (N5309A) PCIe Exerciser Data Memory?
The E2960B (N5309A) PCI Express internal data memory is 256K.

FAQ 2009-08-10

When loading an LDF, LIN Tester reports Error ( 773,20 ): More than 16 Schedule Tables. Why?
Due to memory resources in the LIN Spector, the allowed number of schedule tables is limited to 16.

FAQ 2007-10-05

When loading LDF, LIN Tester reports Error message (826,30): More than 64 Entries in Schedule Table:Config. Why?
Due to the limited memory in the LIN Spector the number of allowed entries in a schedule table is limited to 64.

FAQ 2007-10-05