이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

기술 지원

전자 측정

모델 번호 입력:

1-19 / 19

정렬방식:
Is it possible to get an error log of incorrectly sent remote commands to my PSA, E4406A, EMC, or ESA Series Spectrum Analyzer?
Yes. PSA, E4406A and the ESA Series (with firmware A.08.00 and later) support this. You may turn Verbose error logging on through the front panel or remotely, SYST:ERR:VERBOSE ON

FAQ 2016-07-05

ENA에서 멀티포트테스트세트 없이 MWA 소프트웨어를 사용할수 있나요?
네 사용 할 수 있습니다.

FAQ 2013-07-17

테스트 포트 수를 늘리기 위해 하나의 ENA에서 다수의 E5092A를 제어할 수 있습니까?
예, 하나의 ENA에서 최대 두 개의 E5092A를 제어할 수 있습니다.

FAQ 2010-09-27

50 MHz 사양 이하에서 E5092A의 성능은?
측정 결과를 확인하십시오.

FAQ 2010-05-17

N5532A 센서 모듈의 주파수 범위는 어떻게 됩니까?
100kHz~4.2GHz, 10MHz~18GHz, 30MHz~26.5GHz 및 30MHz~50GHz.

FAQ 2010-04-13

테스트 포트 수를 늘리기 위해 하나의 ENA에서 다수의 E5092A를 제어할 수 있습니까?
예, 하나의 ENA에서 최대 두 개의 E5092A를 제어할 수 있습니다.

FAQ 2009-12-02

Can we set up a set of different tests (i.e. different limit tests) with the MWA software?
Yes, you can manage up to ten different measurement setups on the same device with the MWA.

FAQ 2009-07-15

How do I confirm if my measurements can be performed with the selected configuration of the E5092A?
The MWA software for the ENA recognizes the architecture of the E5092A, and automatically detects measurement paths that can not be performed with the selected switching configuration.

FAQ 2009-07-15

Can I convert my MWA file of the E5091A Multiport Test Set for utilizing with the E5092A Configurable Multiport Test Set?
Yes, you can convert your MWA file for the E5092A by selecting the equivalent configuration to the E5091A.

FAQ 2009-07-15

Can we control the MWA software from an external PC?
Yes, some functions on the MWA are supported for the remote control.

FAQ 2009-07-15

Is there a sample file of the MWA software that I can customize for my DUT?
Yes, MWA files of some example devices can be downloaded from Keysight web page.

FAQ 2009-06-22

E5092A를 사용하여 멀티포트 DUT에 DC 제어 전압을 공급할 수 있습니까?
예, E5092A에는 DUT에 공급할 수 있는 내부 DC 소스 기능이 있습니다.

FAQ 2009-05-25

How long can the batteries of the U1241A or U1242A Handheld Digital Multimeter last?
The batteries that are supplied with the U1241A or U1242A Handheld Digital Multimeter can last for more than 200 hours under normal use.

FAQ 2008-09-24

Can I measure temperature with the U1241A/U1242A Handheld Digital Multimeter?
Yes, you can measure temperature with the U1241A/U1242A Handheld Digital Multimeter using a thermocouple adaptor and thermocouple tip….

FAQ 2008-09-24

Can I use regular AAA batteries in the U1241A and U1242A Handheld Digital Multimeters?
Yes, you may use regular AAA batteries for the U1241A and U1242A Handheld Digital Multimeters….

FAQ 2008-09-24

U1241A/U1242A를 이용하여 측정결과를 저장 할 수 있나요?
U1242A는 측정결과를 저장하기 위한 내부 메모리를 가지고 있습니다.

FAQ 2008-09-22

여러 TDR 트레이스를 저장하고 현재 측정과의 비교를 위해 오실로스코프에 파형으로 표시할 수 있습니까?
향후의 참조를 위해 여러 TDR 트레이스를 내부 형식으로 저장할 수 있습니다.

FAQ 2008-08-03

이전 TDR 측정 파형을 저장하고 현재 TDR 측정과 비교하기 위해 로드할 수 있습니까?
이전 TDR 측정 파형을 저장하고 현재 TDR 측정과 비교하기 위해 오실로스코프에 로드할 수 있습니다.

FAQ 2008-08-03

저장된 파형에서 측정을 수행할 수 있습니까?

FAQ 2008-08-03