这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家交流

技术支持

电子测量

按产品型号支持:

缩小范围

去除所有优化

按主题

按内容类型

按产品类别

1-19 / 19

排序:
能否保存早先的 TDR 测量波形,并载入与当前的 TDR 测量结果进行比较?
可以保存早先的 TDR 测量波形,并载入到示波器上与当前的 TDR 测量结果进行比较。

FAQ 2011-06-22

能否保存多条 TDR 迹线并在示波器上显示其波形,以便与当前的测量进行比较?
可以将多条 TDR 迹线保存为内部格式,供以后参考……

FAQ 2011-06-06

E5092A 在 50 MHz 以下频率范围内具有什么样的性能?
参见测得结果。

FAQ 2010-05-17

N5532A 传感器模块的频率范围是多少?
100 kHz 至 4.2 GHz,10 MHz 至 18 GHz,30 MHz 至 26.5 GHz 和 30 MHz 至 50 GHz。

FAQ 2010-04-13

能否使用一台 ENA 来控制多台 E5092A 以增加测试端口数?
可以,您能够使用一台 ENA 控制多达两台 E5092A。

FAQ 2009-12-02

如何确认选定 的E5092A 配置能否执行测量?
用于 ENA 的 MWA 软件可以识别 E5092A 的体系结构,并自动检测使用选定的切换配置无法执行的测量路径。

FAQ 2009-07-15

我们可否通过外部 PC 控制 MWA 软件?
可以,MWA 的某些功能支持远程控制。

FAQ 2009-07-15

在不使用多端口测试仪的情况下,还可以在 ENA 上使用 MWA 软件吗?
可以,在不使用测试仪的情况下,4 端口 ENA 仍然可以使用 MWA 软件控制。

FAQ 2009-07-15

我可否改变 E5091A 多端口测试仪的 MWA 文件,将其用于 E5092A 可配置的多端口测试仪吗?
可以,您可以通过选择与 E5091A 等效的配置,将 MWA 文件于用于 E5092A。

FAQ 2009-07-15

我们可否使用 MWA 软件设置一组不同的测试(即不同的极限测试)?
可以。您可以使用 MWA 软件在同一设备上进行多达十种不同的测量设置。

FAQ 2009-07-15

有没有 MWA 软件的示例文件可供我定制自己的被测件?
有,某些示例器件的 MWA 文件可通过是德网站下载。

FAQ 2009-06-22

能否使用一台 ENA 来控制多台 E5092A 以增加测试端口数?
可以,您能够使用一台 ENA 控制多达两台 E5092A。

FAQ 2009-05-25

E5092A 能否为多端口被测件提供直流控制电压?
可以,E5092A 具有内部直流电源,能够为被测件供电。

FAQ 2009-05-25

Is it possible to get an error log of incorrectly sent remote commands to my PSA, E4406A, EMC, or ESA Series Spectrum Analyzer?
Yes. PSA, E4406A and the ESA Series (with firmware A.08.00 and later) support this. You may turn Verbose error logging on through the front panel or remotely, SYST:ERR:VERBOSE ON

FAQ 2008-11-21

可以使用U1241A或U1242A保存测量数据吗?
U1242A带有内部存储器,可以保存测量数据。您可以手动保存高达100个数据点或记录高达200个数据点的数据。U1241A无此能力。

FAQ 2008-09-22

可以使用U1241A/U1242A测量温度吗?
可以,事实上U1242A可以同时测量两个温度。

FAQ 2008-09-22

U1241A或U1242A手持式数字多用表的电池可以用多久?
U1241A或U1242A附带的电池在正常使用状态下可持续供电200小时以上。

FAQ 2008-09-22

U1241A和U1242A可以使用普通AAA电池吗?
可以,U1241A和U1242A手持式数字多用表可以使用普通AAA电池。取决于所用电池,供电时间可能有所变化。

FAQ 2008-09-22

可以对保存的波形进行测量吗?

FAQ 2008-08-03