検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

テクニカルサポート

電子計測

製品番号で検索:

絞込み

絞込みのリセット

トピック

コンテンツのタイプ

製品カテゴリ

1-25 / 233

並べ替え
How do I send the UXM Error Logs to Keysight?
You can use the UXM’s Export Logs function to send the UXM platform log files to the Keysight support team. Click on the question for additional information.

FAQ 2017-06-28

【VSA】【SG】RF信号をキャプチャして信号源で再生することはできますか?
はい。ベクトル・シグナル・アナライザを使用することで、RFキャプチャ信号を信号源から再生することが可能です。

FAQ 2016-02-03

Can I recover the E7515A operating system if it fails to start correctly?
Yes, E7515A has an Instrument Image Recovery mode. Click on the question above for a fuller description.

FAQ 2015-05-15

Windows 2000新規登録の実行時に表示されるエラー・メッセージ "Local Area Network - Connection failed!" は何ですか?
このエラー・メッセージは、LANが物理的に接続されていないときにLXIにより表示されます。

FAQ 2014-04-07

Why do I continue to get the "Align 20 Hz to 3.6 GHz Required" message even though I ran the Align Now, All routine on my MXE?
You also need to run the System, Alignments, More, RF Preselector, Align Now alignments...

FAQ 2014-03-03

FieldFoxハンドヘルド・アナライザのカスタマ・サポート(すべてのFieldFoxモデル)
セントラルFieldFox Webサイトには、アップグレード、ファームウェア、データ・リンク・ソフトウェア、ユーザーズ・ガイド、プログラミング・ガイド、セキュアな環境での使用方法、使用可能な校正キットなどへのリンクが含まれています。

FAQ 2014-01-16

Why does handheld scope’s date/time display disappears or shows hexa characters?
This condition indicates that the internal memory battery level is low.

FAQ 2013-11-22

[サービス] U160xAの動作がおかしいです。途中でch2の波形が消えてしまいます。どのようにすれば良いでしょうか?
一旦、オシロスコープをリセット後に、再度設定を行い動作を、ご確認下さい。

FAQ 2013-11-15

[サービス] オシロ画面の上部に赤字で"Fine interpolator handshake failed : service is required"と表示されてしまいます。どのような対処方法がありますか?
内蔵ボードの故障の可能性が高いと思われます。弊社サービスセンターへ修理としてお申し出ください。

FAQ 2013-05-20

リビジョン番号の書式
AXIeシャーシ・ファームウェア・リビジョン番号の書式について。

FAQ 2013-02-28

On my E8267D, I get an error that the signal requires more repeats than supported, can I increase this limit with the internal baseband option?
No. To increase the number of pulse capacity either upgrade to an External Baseband option with the N8241A AWG or ...

FAQ 2012-12-30

How often does the system user alignment for the PSA EMI Measurement Receiver need to be run?
30 days or 3° C temperature change. See contents for details...

FAQ 2012-12-11

Why Do I Get an Install Error Message When I Try to Upgrade my Firmware?
The likely cause is a conflicting file name.

FAQ 2012-08-17

Why Do I Get a "Meas UNCAL" Message During Zero Span Measurement in Signal Analyzer Mode?
The “Meas UNCAL” message during zero span measurements indicates that the capacity of the capture memory has been exceeded for the current combination of RBW and sweep time.

FAQ 2012-08-17

Why Does FieldFox Sometimes Revert to a Zero Serial Number at Power On?
The firmware needs to be upgraded to ≥ A.03.02.

FAQ 2012-08-15

How do I get passed the "SIMON" upgrade error?
If your upgrade was interrupted and the last line of text on the instrument reads "SIMON>", follow these 4 steps...

FAQ 2012-07-18

Why do I get +943 "Remote module topology change" and +935 "Overcurrent detected" errors?
During operation, exceeding the 34945A, L4445A, or L4490A/L4491A internal switch drive power supply current specification of "100 mA continuous + 200 mA (15 ms pulse, 25% duty cycle)" can cause overcurrent conditions within the instrument’s power ...

FAQ 2012-07-17

Why do I get a Meas Uncal message when I select either the Quasi-Peak or EMI Average detector for taking a full band sweep with the MXE EMI Receiver?
Sweeptime has reached its maximum. See complete FAQ for further details...

FAQ 2012-05-10

Why do I get the "Align 20 Hz to 3.6 GHz Required" message every time I turn my MXE on?
You don't. Wait for it to warm back up...

FAQ 2012-05-09

[サービス] 電源を入れると、「過負荷の入力があるのでプローブをはずしてください」とのこエラーメッセージがでて、何も動きません。どのような対象方法がありますか?
まず、プローブをすべて抜いた状態で、再度、電源を投入して下さい。その時点でエラーが回避できなければ、故障の可能性が高いものと思われます。弊社サービスセンターへ修理としてお申し出ください。

FAQ 2012-04-13

[サービス] USBメモリへファイルを保存する際、エラーメッセージが出て、その上、オシロの設定がリセットされてしまいます。ファイルが保存できません。どうすれば良いでしょうか?
USBメモリを変更しても同じ症状になるか試してください。

FAQ 2012-03-27

Why does my PSA EMI Measurement Receiver tell me that I need to run the user alignment everyday?
There are a couple of reason why this could be hapening. See FAQ contents for details...

FAQ 2012-03-16

How long does the system user alignment of my PSA EMI Measurement Receiver take to run?
A full system alignment takes approx. 30 minutes. See FAQ content for further details...

FAQ 2012-03-16

What should I do if the system user alignment of my PSA EMI Measurement Receiver fails?
This could be caused by a few different reasons. See contents for details...

FAQ 2012-03-16

What does the system user alignment of my PSA EMI Measurement Receiver do?
See contents for details...

FAQ 2012-03-16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ