検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

テクニカルサポート

電子計測

製品番号で検索:

絞込み

絞込みのリセット

トピック

業種/テクノロジー

コンテンツのタイプ

製品カテゴリ

226-250 / 946

並べ替え
1671xA: How Do I Coordinate the Triggering of Two Measurements Happening on the Same Logic Analyzer

FAQ 2010-05-16

How do I connect the MXG signal generator to a PC using LAN?
There are several methods for connecting the signal generator to the PC...

FAQ 2010-05-16

34980Aで歪みゲージは測定できますか?
はい、できます。34980Aでは4線式抵抗測定を使用して歪みゲージを測定し、式Mx+Bを使用して歪み値を求めることができます。

FAQ 2010-05-14

Keysightの各種プログラマブル・ステップ・アッテネータの定常状態の消費電流は?
Keysightのプログラマブル・ステップ・アッテネータは、選択されたアッテネータ・セクションを制御するのに20 msのパルスの持続時間が必要です。

FAQ 2010-05-14

E4991Aオプション010が必要なのは、E4991Aで特定のプローブ・ステーションを使用する場合だけですか?
いいえ。E4991A-010は一般に、E4991Aとプローブ・ステーションを組み合わせて使用する場合に必要です。

FAQ 2010-05-12

4195Aと87512A/Bの接続について
接続するには50オームのN(m)-N(m)の ケーブル3本とN(f)-N(f)のアダプタ2個が必要です。

FAQ 2010-05-12

BSTS:ライセンスのバックアップについて
以下のファイルをバックアップしてください。

FAQ 2010-05-11

EPM(E4418B,E4419B)で使用可能なセンサは何ですか?
8480シリーズ・センサ、E4412A,13Aです。E9300シリーズ・センサはファームウェアとDSPのバージョン確認が必要です

FAQ 2010-05-11

BSTS:ライセンスの追加方法について
以下コマンドを実行してください。

FAQ 2010-05-11

Where can i find the declaration of confirmity (DoC) for GPIB cable?
GPIB cable has no risk for safety hazards

FAQ 2010-05-10

What is the correct linearity setting for V8486A & W8486A sensor?
The automatic selection must be overridden: select the D type linearity for this sensor.

FAQ 2010-05-10

Transferring Data and Configurations to a new version or to a new computer
Moving between computers with same version or moving configurations and data to a new version on the same computer...

FAQ 2010-05-07

How many instruments can I have in a configuration?
You can have up to two 34980As or four 34970As in a configuration

FAQ 2010-05-05

Can I rename an instrument instead of using the default Instr1, Instr2... naming convention?
Yes. Click on InstrN in the Name column of the “Configure Instruments” tab and enter a new instrument name.

FAQ 2010-05-05

How do multiple instruments affect the scan list?
Multiple instruments are integrated seamlessly into a scan list.

FAQ 2010-05-05

How can I move a complete configuration from one PC to another?
You can do this by creating a package, move the package to the new PC then read the package in.

FAQ 2010-05-05

What type of USB cable should is use for E5805A?
USB type A-B cable

FAQ 2010-05-04

E4991Aのテスト・ポートの拡張に使用できるオプションまたはアクセサリはありますか?
E4991A-007温度特性テスト・キット以外は、E4991Aのテスト・ポートを拡張するためのオプションもアクセサリも用意されていません。

FAQ 2010-04-29

16453Aまたは16454Aと組み合わせて使用しなくても、E4991Aオプション002で誘電率または透磁率を測定できますか?
できません。E4991Aオプション002を使用して誘電率または透磁率を測定する場合は、16453Aまたは16454Aが必要です。

FAQ 2010-04-29

N5532Aセンサ・モジュールの周波数レンジはどれ位ですか?
100 kHz~4.2 GHz、10 MHz~18 GHz、30 MHz~26.5 GHz、30 MHz~50 GHzです。

FAQ 2010-04-25

41951Aインピーダンス・テスト・キットを4295A/4296Bと組み合わせて使用することはできますか?
できません。41951Aは4295Aまたは4296Bと組み合わせて使用することはできません。

FAQ 2010-04-25

裸ファイバを接続するために必要な構成を教えてください。
N7740BIと81004BMが必要になります。

FAQ 2010-04-13

Why USB modular instruments (U272XA, U2741A, U2751A and U2761A) is not detectable by E5813A?
PC is failed to enumerate the USB modular instrument.

FAQ 2010-04-09

Transferring Data and Configurations to a new version or to a new computer
Moving between computers with same version or moving configurations and data to a new version on the same computer:

FAQ 2010-03-30

85024A 用の外部電源として使用できる製品はありますか?
11899A が使用可能です。

FAQ 2010-03-28

前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 次へ