Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Техническая поддержка

Электронные измерения

Поддержка по номеру модели:

1-2 из 2

Упорядочить:
Is calibration included in the 86100DU-WN7 Windows 7 upgrade?
86100DU-WN7 is a return to service center upgrade and does include calibration, in addition to a certificate of calibration and data.

FAQ 2017-06-28

In the user calibration of InfiniiVision 5000/6000/7000 Series oscilloscopes, what accessories are needed, and what is the procedure?
Here are the required accessories, and the procedure is at ...

FAQ 2010-06-08