Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Техническая поддержка

Электронные измерения

Поддержка по номеру модели:

Уточнить список

убрать все фильтры

По теме

По типу содержания

По типу оборудования

1 из 1

Упорядочить:
Why does the chassis Soft Front Panel (SFP) not start when I connect to the chassis with my Windows XP PC?
The Keysight PXIe and AXIe chassis require Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 installed on the PC in order for the SFP to work. Windows XP does not have this loaded automatically. If you are using a Windows XP PC, please install Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 from Microsoft website.

FAQ 2013-07-10