検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

テクニカルサポート

電子計測

製品番号で検索:

絞込み

絞込みのリセット

トピック

コンテンツのタイプ

製品カテゴリ

1-25 / 655

並べ替え
Is there any system level specification for the M9485A?
No, there is no system level specification.

FAQ 2017-05-25

What is the dimension and connector location of each modules of the M9485A?

FAQ 2017-05-19

【VSA】【SG】RF信号をキャプチャして信号源で再生することはできますか?
はい。ベクトル・シグナル・アナライザを使用することで、RFキャプチャ信号を信号源から再生することが可能です。

FAQ 2016-02-03

How do I measure accurately below -60dBm using U2040 X-Series Sensor?
Click on the question above for recommended steps.

FAQ 2015-12-14

What is the operating temperature range for 34138A test lead set?
The operating temperature range is limited to the DMM model with which it is used....

FAQ 2015-08-21

OCOMPをオフにして抵抗測定を実行する場合は、仕様は変更されますか?
OCOMP OFFおよびOCOMP ONのときの抵抗仕様に適用される情報。

FAQ 2014-05-23

IO ライブラリ・スイート: Keysight IO ライブラリ・スイートには何が付属していますか?
Keysight I/O ライブラリ、Keysight Connection Expert、I/O 設定/トラブルシューティング・ツール、LXI ベースの測定器の管理/制御用のAPI、測定器ドライバ/サンプル・コードへのクイック・アクセス機能。

FAQ 2014-04-07

ENAオプションTDRタイム・ドメイン測定の確度は?
TDR/TDTの測定の不確かさを以下の表に示します。

FAQ 2014-04-07

What are the differences between the E4980A and 4284A?
Most of the E4980A functions are compatible with the 4284A's. Since some enhancements and updates of functionality are incorporated in the E4980A, there are primary differences summarized in the table.

FAQ 2014-04-07

電子校正キットのトルクレンチは校正できますか?
トルクレンチの校正証明書も必要な場合は、別途費用をお支払い頂き、トルクレンチ校正としてご提供致します。

FAQ 2014-03-24

FieldFoxハンドヘルド・アナライザのカスタマ・サポート(すべてのFieldFoxモデル)
セントラルFieldFox Webサイトには、アップグレード、ファームウェア、データ・リンク・ソフトウェア、ユーザーズ・ガイド、プログラミング・ガイド、セキュアな環境での使用方法、使用可能な校正キットなどへのリンクが含まれています。

FAQ 2014-01-16

86107Aには周波数の制限があったと思いますが、この制限以外の周波数で使う事は出来ますか?
はい、86100のファームウェアのバージョンがA04.10以降であれば、下記周波数範囲内の任意の周波数でご使用いただけます。

FAQ 2013-12-12

[仕様] プローブを高温環境下、低温環境下にて使用したい場合、どのようにしたら良いでしょうか?
低温、高温環境での使用には、InfiniiMaxプローブとN5450A InfiniiMax極限温度延長ケーブルを組み合わせて御使用ください。

FAQ 2013-11-26

[仕様] InfiniiMaxの各プローブヘッドの寸法図やCADデータは用意されていますか?
マニュアルを御参照ください。

FAQ 2013-11-15

[仕様] U1600Bシリーズの入力端子は、チャンネルごとでそれぞれ絶縁されていますか?
絶縁されていません。チャンネル1とチャンネル2は同じグランドとなっています。

FAQ 2013-11-15

[仕様] リサージュ波形を観測できるオシロはありますか?
現在販売中の全てのオシロスコープで対応しています。

FAQ 2013-10-29

[機能/仕様] InfiniiVisionには、マスクテスト機能はついていますか?
有償オプションの機能として、付いています。マスクテスト機能の取り扱いに関しては、ユーザーズガイドをご参照ください。

FAQ 2013-08-25

[仕様] USBモジュラ型測定器は、Windows7をサポートしていますか?
はい、最新のKeysight Measurement ManagerにてWindows7 32bitをサポートしています。

FAQ 2013-06-24

[仕様] U2701A/U2702Aは、メモリ 32Mpts/16Mptsのデータはどうやって確認できますか?また、そのデータは外部に保存できますか?
32Mpts/16Mptsは、Keysight Measurement Managerを使って、外部に保存する事が可能です。

FAQ 2013-06-24

[仕様] Keysight Measurement Managerから、U2701A/U2702Aを使う際、波形データ、画面画像、設定を保存することは出来ますか?
はい、波形データは、CSV形式にて保存可能です。また、オシロスコープの設定もSave/Recallできます。

FAQ 2013-06-24

光スペクトラム・アナライザ 71450シリーズ の仕様が記述されている資料はありますか?
仕様については、こちらをご覧下さい。

FAQ 2013-02-18

Keysight電源は電流をシンクできますか?
はい。シンク(ダウンプログラミング)とは、正の電源端子に電流を引き込む機能です。電源は、低い出力電圧が選択されたときに電流をシンクします。

FAQ 2013-01-22

Do I need to perform a periodic front panel instrument alignment on my N9039A RF Preselector?
No, but there is a system alignment that needs to be periodically run. See FAQ content for details...

FAQ 2012-12-11

86100C/86100Dデジタル・コミュニケーション・アナライザの消費電力の代表値は?
86100C/86100Dの代表的な測定の消費電力

FAQ 2012-09-25

What is the start frequency of FieldFox instruments?
Standard is 2 MHz

FAQ 2012-08-20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 次へ