您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

技術支援

電子量測

依產品型號搜尋可用的支援:

151-175 / 219

排序:
34970A: Does the 34970A need to be calibrated if I purchased option 001?
Since the unit 34970A with option 001 does not include the digital multimeter, no calibration is required.

FAQ 2006-08-29

34970A: Do the Modules for the 34970A need to be calibrated?
It is optional and dependent on the application the modules are being used in.

FAQ 2006-08-29

34970A: Is the 34970A Product Family ISO 9000 Compliant?
Yes. The ISO 9000 statement is included with the Certificate...

FAQ 2006-08-29

可以將 Keysight 4275A GPIB 卡更換為 Keysight 4284A/4295A GPIB 卡嗎?
不行。這些卡並不相容。

FAQ 2006-07-02

我的 WireScope 或 FrameScope 電池無法充電,該怎麼辦?

FAQ 2006-03-17

若在 Keysight 4192A 顯示畫面出現「OF 1」訊息時應該怎麼辦?
將「ZY 範圍」調為「自動」,並切換「電路模式」。

FAQ 2006-02-14

On the Keysight 4192A, what should I do when the "OF 2" message appears?
The "OF 2" message is an indication that the measured value exceeds 200% of full scale of display range.

FAQ 2006-01-11

我該如何解密或消毒我的 54620A/C 系列邏輯分析儀?

FAQ 2006-01-05

在 Keysight 4395A 的網路分析儀模式中,當 thru 連線顯示「Overload」時,正確的處理步驟為何?
「Overload」(過載) 訊息可藉由調整 IF 頻寬 (IFBW) 修正。通常會將 IFBW 設為等於或小於掃頻範圍中最低頻率的 1/5。

FAQ 2006-01-05

為什麼將 WCDMA 應用程式載入 8960 後會出現錯誤訊息呢?
剛下載 WCDMA 應用程式到 8960 上,結果在執行應用程式時,出現如下的錯誤訊息:

FAQ 2006-01-05

How can I reduce fan noise on a Keysight E1401B/E1421B?
To lower the fan speed, follow these instructions:

FAQ 2005-12-20

RIN 雷射量測應用程式不見了。我該怎麼辦?
RIN 雷射量測應用程式不見了。我該怎麼辦?

FAQ 2005-12-13

Keysight 85033D/E 與 85052B/C/D 校驗套件中的各個元件產品編號為何?

FAQ 2005-11-13

如何對1670G系列邏輯分析儀進行銷密或淨化?
如何對1670G系列邏輯分析儀進行銷密或淨化?

FAQ 2005-11-06

我需要多久校驗一次我的示波器?

FAQ 2005-10-24

如何對16700系列邏輯分析儀進行銷密或淨化?
如何對16700系列邏輯分析儀進行銷密或淨化?

FAQ 2005-10-21

Keysight 34970A 的建議校驗期限是多久呢?
是德建議的校驗期限為 12 個月。

FAQ 2005-09-14

Why is the time shown on my 16700-series logic analyzer wrong every time I reboot the system?

FAQ 2005-09-13

我該如何解密或掃毒我的 Keysight 16900 系列邏輯分析儀?
這將牽涉到把所有使用者資料從儀器記憶體中清除的程序。掃毒過的儀器可以移出安全區域,而不需要冒分類資料從該儀器還原的危險。

FAQ 2005-09-07

若在韌體升級過程中發生電源失效的狀況,應該怎麼辦?

FAQ 2005-08-30

我在變更儀器配置內的某些參數後,嘗試儲存新配置時,收到 “Write Config Failed” 的錯誤訊息。這代表什麼意思?
新配置無法儲存在內部記憶體內。

FAQ 2005-08-30

Keysight 35670A 在開機處理程序期間,螢幕畫面顯示「從磁碟開機」的訊息後停住,怎麼修復?
在 Keysight 35670A 開機處理程序期間,若螢幕畫面顯示「從磁碟開機」的訊息後停住,表示典型的電源開啟無效儲存狀態的指標...

FAQ 2005-08-30

從何處可取得迷你 OTDR 韌體或語言更新程式?

FAQ 2005-08-30

How do I clean the display on the E7495A or E7495B Base Station Test Set?
The display on the E7495A/B should be cleaned with a soft lint free cotton cloth and Isopropyl Alcohol.

FAQ 2005-08-22

支援服務是否包含 Windows 版的 iDEN(r) FTA?
請詳閱出貨時所包含的設定與操作說明。

FAQ 2005-08-15

上一個 1 2 3 4 5 6 7 8 9 下一頁