이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

기술 지원

전자 측정

모델 번호 입력:

상세 분류

상세분류 제거

주제별

분야별 검색결과

제품 카테고리별

1-25 / 513

정렬방식:
FieldFox Manuals, Firmware, Software and Product Support
Manuals, firmware upgrade, software trials & upgrade and support page for FieldFox analyzers

FAQ 2020-02-24

Where can I find the user documentation for the U5340A FPGA Development Kit (FDK)?
The user documentation is installed on your computer with the software.

FAQ 2020-02-06

PXI, PXIe 및 AXIe의 데이터 전송 속도는 어떻게됩니까?
PXI-1에는 두가지 경우가 있습니다.

FAQ 2017-05-17

Why isn’t the unit being discovered by VSA software hosted inside the instrument itself?
Check to see if Keysight Technologies is returned from the analyzer as part of the *IDN query.

FAQ 2016-07-08

Can the U4431A MIPI M-PHY protocol analyzer be controlled from an external PC via the AXIe mainframe's USB port?
Yes, the USB connected chassis option (M9502A-U20/M9505A-U20) is a viable connection strategy when using the U4431A M-PHY Protocol Analyzer instrument.

FAQ 2016-07-08

명령어로 전면판/ 후면판을 선택 가능 여부
SW 명령어로 전면판/ 후면판을 선택할 수 있는지요?

FAQ 2016-07-06

Is it possible to get an error log of incorrectly sent remote commands to my PSA, E4406A, EMC, or ESA Series Spectrum Analyzer?
Yes. PSA, E4406A and the ESA Series (with firmware A.08.00 and later) support this. You may turn Verbose error logging on through the front panel or remotely, SYST:ERR:VERBOSE ON

FAQ 2016-07-05

Which PNA / ENA remote interfaces support use of the Keysight cXL code translator?
On the PNA and ENA vector network analyzers, the Keysight cXL code translator is supported and operational only via the GPIB interface.

FAQ 2016-01-27

Does FieldFox support data-based cal kits?
FAQ for FieldFox support of Cal Kits

FAQ 2015-09-09

트리거된 로깅 데이터를 GUI DATA LOGGER로 전송할 수 있나요?
아니요

FAQ 2015-04-22

U2300A 시리즈 데이터수집장치를 Labview로 동작시키기 위해서 무슨 드라이버가 필요합니까?
IVI-COM 드라이버는 U2300A 시리즈 데이터수집장치를 Labview로 구동하기 위해 필요로 합니다.

FAQ 2015-04-20

IO Library 업데이트 후, ENA 옵션 TDR이 외부 PC에서 제어할 수 없게 되었습니다. 무엇이 문제인가요?
당신이 IO Library를 업데이트 했거나 삭제했다면, 당신의 PC의 TDR 응용 프로그램을 다시 설치하시기 바랍니다.

FAQ 2015-04-06

When automating markers on the ENA is it possible to programmatically query the indicated inductance or capacitance on a Smith Chart?
The inductance / capacitance information cannot be directly queried via the automation interfaces. The inductance (positive reactance, top half of the Smith Chart) or capacitance (negative reactance, lower half of the Smith Chart) is not available as an automation query.

FAQ 2014-08-11

How can I get correct Log Frequency Scale Trace Data Using IntuiLink or BenchVue with my ESA Series Spectrum Analyzer?
Save the trace as a .csv file

FAQ 2014-03-13

On the Keysight NFA Series of Noise Figure Analyzers, is it possible to query the RF attenuator range while in the auto range mode?
The command to query the Keysight NFA RF attenuator while in the auto ranging mode is: DIAG:BLU:RF:RANG?

FAQ 2014-01-31

PSA 또는 ESA의 옵션 226 위상 노이즈 기능을 사용할 때 로그 플롯 데이터를 어떻게 CSV 파일 유형으로 저장할 수 있습니까?
상세 정보는 컨텍스트를 참조하십시오.

FAQ 2014-01-31

4263B에서 어떤 장치드라이버를 사용 할 수 있습니까?
랩뷰 장치 드라이버

FAQ 2014-01-08

PC와 Keysight 34970A사이에 RS-232연결을 위해 어떤 COM포트를 사용하나요?
34970A RS-232포트는 당신의 PC의 어떤 RS-232포트와도 연결 할수 있습니다. Benchlink Datalogger는 PC가 COM1부터 COM4로 표시된 어떤 포트와 사용할 수 있도록 정상적으로 구성되어 있습니다. PC에 설치된 포트를 사용하여야하며 어떤 다른 프로그램을(PDA 소프트웨어 같은)사용하지 않아야 합니다.

FAQ 2014-01-06

Can I save the image of Meter or Logger mode to the internal memory of my U1602A/U1604A Handheld Oscilloscope?
No, you cannot save your Meter or Logger data to the internal memory nor the USB Flash Memory (for option-001) of your U1602A/U1604A....

FAQ 2013-11-17

Can I export the data saved in the U1602A/U1604A Handheld Oscilloscope's internal memory to my PC?
No, you cannot export the data saved in the U1602A/U1604A Handheld Oscilloscope's internal memory to your PC....

FAQ 2013-11-17

Which currently available power meters are compatible with the 8753E network analyzer?
In order to work with the 8753E network analyzer, your power meter must emulate either the 436A, 437B, 438A E4418A or the E4419A power meter. Keysight is no longer selling those power meters. However, the E4418B (formerly named the EPM-441A) and E4...

FAQ 2013-11-17

Can HyperTerminal be used with the U1251A/U1252A Handheld Digital Multimeter?
No, HyperTerminal cannot be used with the U1251A and U1252A Digital Multimeter….

FAQ 2013-11-17

Can HyperTerminal be used with the 34405A Digital Multimeter?
No, HyperTerminal cannot be used with the 34405A Digital Multimeter….

FAQ 2013-11-17

Does Keysight VEE 9.0 support Windows 7?
Yes. A Keysight VEE patch is currently in development and is tentatively scheduled for release on 2nd quarter of 2010.

FAQ 2013-11-17

Can I use a normal USB cable for datalogging with the U1250A Series Handheld Digital Multimeters?
No, you cannot use a normal USB cable for datalogging with the U1250A Series Handheld Digital Multimeters…..

FAQ 2013-11-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 다음